请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ41Z90 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用处理一个项目 bq41Z90 因此需要澄清它的 LED 功能。
在中 TRM 、我注意到使用 LED1到 LED5来指示 RSOC、类似于 bq40Z50 工作。 不过、在中 数据表 、bq41Z90只有四个 LED 针脚(LED1-LED4)、目前还不清楚这些针脚是否用于 RSOC 显示。

我需要它 五个 LED 以增量表示 RSOC (例如0%、25%、50%、75%、 100%)。 您能否确认 bq41Z90本身是否支持这一功能、或者是否需要额外的电路或逻辑来实现5 LED RSOC 显示?
请提供任何指导或澄清。 谢谢!
此致、