This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:5 LED RSOC 显示的 LED 配置。

Guru**** 2486185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500745/bq41z90-led-configuration-for-5-led-rsoc-display

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用处理一个项目 bq41Z90 因此需要澄清它的 LED 功能。

在中 TRM 、我注意到使用 LED1到 LED5来指示 RSOC、类似于 bq40Z50 工作。 不过、在中 数据表 、bq41Z90只有四个 LED 针脚(LED1-LED4)、目前还不清楚这些针脚是否用于 RSOC 显示。

      

我需要它 五个 LED 以增量表示 RSOC (例如0%、25%、50%、75%、 100%)。 您能否确认 bq41Z90本身是否支持这一功能、或者是否需要额外的电路或逻辑来实现5 LED RSOC 显示?

请提供任何指导或澄清。 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此问题已分配并将进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此问题已离线回答。

    此致、

    Diego