请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02013 工具/软件:
您好:
我们使用电路板 TIDM-02013执行首批测试、具体而言、根据此图、我们处于 CLLLC 测试程序的早期阶段:

我们推导出、在这个图中、当它讨论 Vprim 时、它指的是 DCLINK、因此我们将400V 直流电源连接到此连接器、在电路板上称为(J37、J38)
一切都正常工作、但Code Composer 变量中没有当前值(实际上存在电流)。

当实际只有几安培的电流经过时、此变量中读取的值趋于0A。


通过分析原理图、可以观察到、从 R159到 R172通过分流电阻器进行的电流测量位于 DCLINK 连接之前、因此电流不会通过这些分流电阻器、这就是该变量没有显示任何电流值的原因。
这种推理是正确的吗? 在此测试阶段、我们如何监测该电流? 我们对问题的处理方法是否存在缺陷?
此致、
Juan Carlos