This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:如何测量该变量:CLLLC_iPrim Sensed_Amps

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498627/tidm-02013-how-to-measure-this-variable-clllc_iprimsensed_amps

器件型号:TIDM-02013

工具/软件:

您好:

我们使用电路板 TIDM-02013执行首批测试、具体而言、根据此图、我们处于 CLLLC 测试程序的早期阶段:

我们推导出、在这个图中、当它讨论 Vprim 时、它指的是 DCLINK、因此我们将400V 直流电源连接到此连接器、在电路板上称为(J37、J38) 

一切都正常工作、但​​Code Composer 变量中没有当前值(实际上存在电流)。



当实际只有几安培的电流经过时、此变量中读取的值趋于0A。











通过分析原理图、可以观察到、从 R159到 R172通过分流电阻器进行的电流测量位于 DCLINK 连接之前、因此电流不会通过这些分流电阻器、这就是该变量没有显示任何电流值的原因。


这种推理是正确的吗? 在此测试阶段、我们如何监测该电流? 我们对问题的处理方法是否存在缺陷?

此致、

Juan Carlos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    是的、您对原理图的分析是正确的。  

    我找不到任何更好的方法来使用 ADC 检测对此进行测量、因为当 在 J38和 J37处连接直流电源时、输入电流不会进入检测电阻。 但是、当 PFC 级运行时、您将看到该 CLLLC_IPRIM 电流。

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    非常感谢您的答复。 我们已重新配置电路板、这样电流实际上会流过分流电阻器、现在我们可以测量变量中的电流。

    感谢您的澄清。

    此致。

    Juan Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    好的。 感谢您的确认。

    谢谢

    Srikanth