This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995H-Q1:VIN=VBIAS <0.8V、VON=3.3V 条件、它具有什么 VOUT 状态?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22995H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491353/tps22995h-q1-vin-vbias-0-8v-von-3-3v-condition-what-vout-status-it-has

器件型号:TPS22995H-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

说明了 TPS22995H-Q1运行条件。

VIN=VBIAS < 0.8V、VON=3.3V 条件、VOUT 具有什么状态?

BR。

Lenny Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lenny、

    我需要在 EVM 上检查这种情况并更新您。

    应该有内部 VINPOR 在0.8V 之后启用、但需要在 EVM 上确认此假设测试。

    我将在明天之前更新 EOD。

    谢谢  

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lenny、

    很抱歉耽误你的时间。

    此器件的最小偏置电压为1.5V。

    TU TU 说:
    VIN=VBIAS < 0.8V、von=3.3V 条件、它具有什么 VOUT 状态?

    这样、在无负载的情况下、VOUT 与 VIN 相同。 VBIAS 小于建议值时、Rdson 值将很高、这将与数据表值不匹配。

    您可以将 VBIAS 保持在1.5V 以上和 VIN:0.8V 以上、以获得更好的 Rdson。

    谢谢  

    Amrit