请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22995H-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
说明了 TPS22995H-Q1运行条件。
VIN=VBIAS < 0.8V、VON=3.3V 条件、VOUT 具有什么状态?
BR。
Lenny Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
说明了 TPS22995H-Q1运行条件。
VIN=VBIAS < 0.8V、VON=3.3V 条件、VOUT 具有什么状态?
BR。
Lenny Lee。
你好 Lenny、
很抱歉耽误你的时间。
此器件的最小偏置电压为1.5V。
TU TU 说:VIN=VBIAS < 0.8V、von=3.3V 条件、它具有什么 VOUT 状态?
这样、在无负载的情况下、VOUT 与 VIN 相同。 VBIAS 小于建议值时、Rdson 值将很高、这将与数据表值不匹配。
您可以将 VBIAS 保持在1.5V 以上和 VIN:0.8V 以上、以获得更好的 Rdson。
谢谢
Amrit