请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 工具/软件:
尊敬的 Texas:
我有一个由 WEBENCH Power Designer 设计的用于 LM5123-Q1的升压稳压器电路。 它应从输入端6V 至8V 升压到输出端12V。 但是在我的例子中、似乎它根本没有切换。 输出与电压降约为0.5V 的输入类似(无负载)。 通过增加负载、电压下降更大。 原理图附在下面。 C23软启动电容器替换为220nF 电容器。
什么可能导致或有助于识别问题?
此致
Krystof Vydra