This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:不进行开关、输出与输入相同

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500705/lm5123-q1-not-switching-output-same-as-input

器件型号:LM5123-Q1

工具/软件:

尊敬的 Texas:

我有一个由 WEBENCH Power Designer 设计的用于 LM5123-Q1的升压稳压器电路。 它应从输入端6V 至8V 升压到输出端12V。 但是在我的例子中、似乎它根本没有切换。 输出与电压降约为0.5V 的输入类似(无负载)。 通过增加负载、电压下降更大。 原理图附在下面。 C23软启动电容器替换为220nF 电容器。  

什么可能导致或有助于识别问题?

此致  

Krystof Vydra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krystof:

    感谢您的联系。

    您能分享您的 webench 设计吗?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    下面是共享的 webench 设计:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致

    Krystof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krystof:

    感谢您的设计。 我认为您是指设计在仿真中不会切换、但您已经构建了电路、对吧?

    很抱歉误解。

    在本例中、我想查看一些测量结果。 您能否附上 Bias、Vout、TRK 和 COMP 的示波器截图?

    谢谢、此致

    Moritz