工具/软件:
配置如下:
- Bridgeux 18V/COB 500mA
- PWM @ 1kHz、9位分辨率
-模拟@ 20kHz、8位分辨率
使用 PWM 模式、我可以使 LED 变暗至占空比2/512。 如果我从占空比0变为2、LED 会立即亮起。
使用模拟模式、我可以使 LED 变暗至占空比1/256。 如果我从占空比0变为1、LED 会立即亮起。
使用混合模式、 我可以使 LED 变暗至占空比2/512。 如果我从占空比0变为2、LED 会立即亮起。
当然、我自私、希望 LED 更暗、所以我想使用动态模式。 我尝试了几种不同的方法、在本例中、可以让 LED 在模拟占空比为20/256且 PWM 为2/512时亮起。 这是奇怪的部分进来的地方: LED 需要几百毫秒才会真正亮起,然后它迅速消失,这是一个非常奇怪的(和100%可重现的延迟)。
这种情况一直到模拟占空比20/256和 PWM 占空比9/512、这时 LED 会立即亮起。
我已经尝试了更改 PWM 频率、改变 PWM/模拟的比率、似乎没有什么能改变行为。 我已经为芯片尝试了不同的初始化序列、但即使完全不显示该序列、只是在 PWM 中发送也具有相同的行为、这是合理的、因为启动序列在微秒内、而我观察到的是在数百毫秒内。
基本上-我可以得到我正在寻找的调光比、但从黑暗到昏暗会有奇怪的延迟。
任何想法都将非常感激!