This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:从关断占空比变为低占空比时出现异常延迟

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497211/tps922052-strange-delay-when-moving-from-off-to-low-duty-cycle

器件型号:TPS922052

工具/软件:

配置如下:

- Bridgeux 18V/COB 500mA
- PWM @ 1kHz、9位分辨率
-模拟@ 20kHz、8位分辨率

使用 PWM 模式、我可以使 LED 变暗至占空比2/512。 如果我从占空比0变为2、LED 会立即亮起。

使用模拟模式、我可以使 LED 变暗至占空比1/256。  如果我从占空比0变为1、LED 会立即亮起。

使用混合模式、 我可以使 LED 变暗至占空比2/512。 如果我从占空比0变为2、LED 会立即亮起。

当然、我自私、希望 LED 更暗、所以我想使用动态模式。 我尝试了几种不同的方法、在本例中、可以让 LED 在模拟占空比为20/256且 PWM 为2/512时亮起。 这是奇怪的部分进来的地方: LED 需要几百毫秒才会真正亮起,然后它迅速消失,这是一个非常奇怪的(和100%可重现的延迟)。

这种情况一直到模拟占空比20/256和 PWM 占空比9/512、这时 LED 会立即亮起。

我已经尝试了更改 PWM 频率、改变 PWM/模拟的比率、似乎没有什么能改变行为。 我已经为芯片尝试了不同的初始化序列、但即使完全不显示该序列、只是在 PWM 中发送也具有相同的行为、这是合理的、因为启动序列在微秒内、而我观察到的是在数百毫秒内。

基本上-我可以得到我正在寻找的调光比、但从黑暗到昏暗会有奇怪的延迟。

任何想法都将非常感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下周给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们!

    对于动态模式、请参阅灵活调光还是混合调光? 当您看到奇怪的延迟时、您能否请善意地确认测试条件? 根据我的理解、当发生问题时、初始状态是 ADIM 的占空比为20/256 (20kHz)、PWM 的占空比为2/512 (1kHz)? 然后您会将 PWM 信号的占空比增加到9/512。 VIN 上电、ADIM 信号激活和 PWM 激活之间的顺序是什么? 如果您向我分享一张图来更好地展示此情景、我们将不胜感激。 我将首先尝试在 EVM 板上重现问题。

    Unknown 说:
    当然、我是自私的、我想让 LED 变暗、所以我想使用动态模式。 我尝试了几种不同的方法、在本例中、可以让 LED 在模拟占空比为20/256且 PWM 为2/512时亮起。 这是奇怪的部分进来的地方: LED 需要几百毫秒才会真正亮起,然后它迅速消失,这是一个非常奇怪的(和100%可重现的延迟)。[/报价]

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复!

    抱歉、我想使用灵活调光、这就是我所说的"动态模式"。

    在测试开始之前、VIN 电源会通电很长时间、因此这不是 VIN 启动问题。

    1. VIN 亮起、ADIM 和 PWM 均为低电平

    2将20kHz 20/256 PWM 发送到 ADIM、将1kHz 2/512 PWM 发送到 PWM、LED 应立即亮起、但需要200-300ms 才能亮起。

    如果我使用更高的占空比、LED 会立即亮起(ADIM 20/256和 PWM 9/512)。

    请注意、我的输出电容器比评估板高一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    我会检查您的问题、并在本周结束之前回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    感谢您的反馈。 我想与大家确认有关 PWM 信号的另一件事。 例如、您说过"当您将20kHz 20/256 PWM 发送到 ADIM、并将1kHz 2/512 PWM 发送到 PWM 时、LED 应立即亮起、但需要200-300ms 才能亮起。" 我不确定在设置2/512 PWM 后、PWM 信号将始终保持为2/512、您需要等待200-300ms 以便 LED 亮起? 或者 PWM 信号会缓慢增加、以便在 LED 打开时、此时 PWM 信号的占空比会增加、而不是2/512?

    我问的原因是 、EN/PWM 输入引脚需要持续超过5 μs 的初始使能 PWM 脉冲才能启用器件。 然而、使用1kHz PWM 信号时、当占空比非常低时、它可能不满足5us 要求。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    我们还提供了有关灵活调光模式的常见问题解答、不确定它是否会有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289153/faq-how-to-get-a-quick-transition-of-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652-from-shutdown-into-flexible-dimming-mode

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    ]我不确定在设置2/512 PWM 后、PWM 信号将始终保持为2/512、您需要等待200-300ms 以便 LED 亮起? [/报价]

    是的、没错。

    如果我计算出脉冲时间、即~3.9us、因此您是对的、这可能是个问题。 但是、我已经尝试了几个初始化序列、但我无法让它有所不同。 如果您看到此序列有问题、请告诉我:

    -输入电压稳定很长时间(秒)

    -将 ADIM 的 PWM 频率设置为10kHz。

    - ADIM 低电平、PWM 高电平持续1ms

    - PWM 占空比0/512、ADIM 4/256持续2ms (1.56%占空比、远远超过4个周期)

    -设置所需的组合,例如在 ADIM 和1Khz 2/512 PWM 中高于20Khz 20/256  

    听起来是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    感谢您的反馈。 只需再次确认、那么这个问题只会在灵活调光的情况下发生、我的回答是正确的吗? 如果在选择调光模式并启动调光模式后仅使用 PWM 调光(始终将 ADIM 拉至高电平)并将 EN/PWM 设置为1kHz 2/512、还会出现几百 ms 的延迟问题吗?   

    谢谢!

    BRS

    卢西亚