主题中讨论的其他器件: LM317、 TPS54308、TPS62933F 、TPS56637、 TPS560430
工具/软件:
您好:
我计划在15V 电源下将 TPS56339用作9V 或12V 降压稳压器。 输出小于300 mA、该值受电子保险丝限制、实际电流小于此值。
我有以下电路:

我有以下选择:
1 - EN 引脚悬空、因此默认启用器件。 我希望它稳健、没有毛刺。 我不需要任何过压或欠压保护、默认情况下仅启用。 这是正确的吗? 或者我必须使用电阻分压器? 我可以使用430k 上电阻器和154k 下电阻器、因此当 VIN = 15V 时、EN 引脚上的电压约为3.96v。 什么是最佳且更可靠的选项?
2输出电容器为2x22u 1206 X5R + 1x10u 0805 X5R + 1x100nF 0402。 L= 6.8uH、降额 C*L 后处于数据表的范围内...
降额后总电容@12v = 13.4u
降额后的总电容@9V = 17.5u
这种行为合适吗?
3输入电容器在源极和附近是相同的+其他更大的聚合物电容器。
所选的4反馈电阻器如下:
对于12v:155k+510R 和11k。
对于9V:它需要113.67k 与11k... 为了获得113.67k 电阻、我保留了155.5k 电阻器、并增加了430k 电阻器与之并联。
开关 SW2在电路中开关430k 电阻器、以实现9V 或12V 电压。
请检查此信息、并告知选项是否正确。 我对 LM317使用了类似技术、运行良好、但现在更改了相应值以适合此降压转换器。
5 -使用该电路、假设输出电流预计小于300mA、我能否实现<10mV 的 p-p 纹波?
谢谢、