This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:TPS56339可调9V 或12V

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933F, TPS56637, TPS56339, LM317, TPS54308, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498346/tps56339-tps56339-as-adjustable-9v-or-12v

器件型号:TPS56339
主题中讨论的其他器件: LM317TPS54308、TPS62933F 、TPS56637、 TPS560430

工具/软件:

您好:

我计划在15V 电源下将 TPS56339用作9V 或12V 降压稳压器。 输出小于300 mA、该值受电子保险丝限制、实际电流小于此值。

我有以下电路:

我有以下选择:

1 - EN 引脚悬空、因此默认启用器件。 我希望它稳健、没有毛刺。 我不需要任何过压或欠压保护、默认情况下仅启用。 这是正确的吗? 或者我必须使用电阻分压器? 我可以使用430k 上电阻器和154k 下电阻器、因此当 VIN = 15V 时、EN 引脚上的电压约为3.96v。 什么是最佳且更可靠的选项?

2输出电容器为2x22u 1206 X5R + 1x10u 0805 X5R + 1x100nF 0402。 L= 6.8uH、降额 C*L 后处于数据表的范围内...

降额后总电容@12v = 13.4u

降额后的总电容@9V = 17.5u

这种行为合适吗?

3输入电容器在源极和附近是相同的+其他更大的聚合物电容器。

所选的4反馈电阻器如下:

对于12v:155k+510R 和11k。

对于9V:它需要113.67k 与11k... 为了获得113.67k 电阻、我保留了155.5k 电阻器、并增加了430k 电阻器与之并联。

开关 SW2在电路中开关430k 电阻器、以实现9V 或12V 电压。

请检查此信息、并告知选项是否正确。 我对 LM317使用了类似技术、运行良好、但现在更改了相应值以适合此降压转换器。

5 -使用该电路、假设输出电流预计小于300mA、我能否实现<10mV 的 p-p 纹波?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossam

    1.是的、EN 可以悬空以启用 IC、从而 减少 BOM 并减小解决方案尺寸。 可以配置 EN UVLO 电阻、以便为 Viin_UVLO 设置特定值。 两种方式都应该是可以的和可靠的。

    2.此值应该可以、因为数据表中的建议元件值也是如此。

    将 C41靠近 IC Vin 和 GND 引脚放置。

    4.没关系,请确保 FB 电阻器靠近 FB 引脚和 GND 引脚(RFBB )。 vo 样本迹线应远离噪声节点(如 SW/BOOT)。

    5、轻载时,设备将进入轻载状态。 对于此 Vin/Vo/500kHz 和0.3A 工作条件、应处于 DCM 模式。 您是否考虑 TPS62933F/TPS54308等其他器件、这是 FCCM 模式、在轻负载条件下应该能够实现更小的 Vo_ripple。 <10mV 非常小、可能需要添加更大的 Cout。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    至于输出纹波、使用此电流 L 和 C 时的预期值是多少?  

    如果我想要5mV 左右、应该向输出滤波器添加什么? 我可以并联添加其他10U 陶瓷电容器、但由于负载非常轻、我不知道预期的纹波系数。

    我看到了 TPS62933F 看起来很有前景、但 tps56339更便宜(都是从 lcsc 开始)、如果它能够提供如此低的纹波值、我喜欢使用它。 如果没有、那么我必须使用 TPS62933F。

    我还检查 FPWM、并发现以下光电产品:

    TPS560430XF:固定1.1MHz。

    TPS560430YF:固定2.1MHz。

    它们的问题在于、它们要求12v (例如33uH 和18uH)具有非常高的电感值、因此我想知道我是否可以使用较小的值(例如4.7uH/10uH)、并将多个陶瓷电容器与输出电容器并联来实现相同的结果。

    另一个选项是 TPS56637、即 DCAP 3、我可以在此处使用4.7uH 电感器、并联多个电容器。 这肯定会占用更多空间。  

    请 查看这些选项并提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经使用 TPS560430YF 完全修改了设计、请查看此处的图像: https://imgur.com/a/tV1q3US

    我在当前电路板中尽可能优化了布局、没有其他可用空间。 输入电容器并不完美、但很好。 2x100nF 0402电容器非常靠近 Vin 引脚以及其他1x10u 0805 + 2x22u 1206电容器。

    所选的反馈电阻如下:

    12伏
    R_TOP = 243k
    R_bot = 22k


    9V
    R_add = 649k ->使用开关进行切换、使其脱离电路或与顶部电阻243k 并联、从而形成大约176.5k 的9V 顶部电阻。

    请检查计算和布局并提供您的反馈

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他是 GUI

    您好、先生、

    请检查这个修改后的电路以获取新的降压转换器并提供您的反馈。 如果情况良好、我将使用它制作一个新的原型。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossam

    很抱歉晚才回复。 请提交有关 tps560430的新主题。

    谢谢、此致。