This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:使用 LM27762驱动 ADC 模拟电源 AVDD/AVSS ->轻负载会在 Vin 和 Vout+上产生纹波

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LM27762EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500016/lm27762-using-lm27762-to-drive-adc-analog-supply-avdd-avss---light-load-causes-ripple-on-vin-and-vout

器件型号:LM27762

工具/软件:

您好:

我正在评估 LM27762是否可用作 ADC AVDD/AVSS 的双极电压源。

LM27762由3.3V 电源供电、该电源为 ADC 的 DVDD 供电。

一些参考设计和评估板的作用如下:

https://www.ti.com/tool/TIDA-01434

https://www.ti.com/tool/ADS1235EV

在 Vout+/Vout-上向10 mA 施加1的小负载时、我会在 Vin 上测量峰峰值为37mV 的纹波。

增加负载时、频率从5kHz 变为更高的 kHz、直到向100 mA 施加80的负载时纹波"消失"。

Ch3:Vin(紫色) Ch1:Vout+(黄色) Ch2:Vout-(青色)

负载:1 mA Vin:3.3 V Vout+:1.81 Vout-:-1.85

Ch3:VIN;Ch1:Vout +;Ch2:Vout -

负载:10 mA

无纹波:90 mA

如您所见、Vin 中的纹波也会导致 Vout+中出现纹波。

我的问题是:

Vin 上的这种纹波是否会对 ADC 的 DVDD 构成问题? 注意:我正在为 LM27762和 ADC DVDD 使用相同的3.3V 电源。

这种纹波是否会影响 ADC 的测量结果? 因为参考电压 拓扑、我猜不是吗?

Vin 上的纹波可以降低吗?

此致

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    感谢使用 E2E。

    您能提供适合您的应用的原理图和布局吗? 输入电容器和器件输入引脚(VIN 和 GND)之间的距离是多少?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    目前我没有原理图。 这更是一种"边干边学"的方法、我仍在想一想影响什么。

    我使用两个通过电缆连接的评估板:

    https://www.ti.com/tool/TLV767EVM-014

    https://www.ti.com/tool/LM27762EVM?keyMatch=lm27762&tisearch=universal_search

    • TLV767EVM 输出以3.3V 电压连接到 LM27762EVM
    • LM27762EVM 连接到电阻负载、用于仿真 ADC。
    • 两个电路板都具有默认配置。

    我意识到,我没有在我以前的文章中提到这一点。 为此我们深表歉意。

    下面是我的设置图:

    我假设、在本例中、"输入电容器"到"器件输入引脚"的距离将是从 TVL676EVM 输出到 LM27762输入之间的距离。

    是这样吗?

    你关于距离的问题让我思考。 通过缩短电缆长度、纹波的 V_Peak_peak 可能会下降、因为电缆长度与电感成正比。

    不过、我不确定减幅的幅度。

    假设从1mA 负载到100 mA、即使距离缩短、V_IN 也会产生纹波。

    这就留下了以下问题:

    使用 LM27762作为 ADC 模拟部分的电源时、剩余的纹波是否会产生重大影响?

    我的假设是否正确?

    感谢您抽出宝贵的时间

    祝你愉快的周末:)

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Johannes

    非常感谢您提供的其他数据。

    在较低输出电流下可以看到的器件输入端的噪声/振铃不是来自器件。 它是由 更长的输入电缆和输入电容器产生的 LC 谐振振铃。 在实际应用中、通常情况并非如此。 您可以通过较短的电缆和一个47uF 钽电容器来减少这种振铃、从而在 EVM 上器件的输入端实现更强的阻尼。 在较高的输出负载下、器件在没有任何暂停 的情况下持续开关、因此谐振无法启动。

    另请参阅在直流/直流转换器上使用其他滤波器的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafe0?keyMatch=slvafe0&tisearch=universal_search

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 ADC 函数没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo SEPP,

    Danke für deine ErklärungSlight smile

    感谢您的解释。