工具/软件:
您好:
我正在评估 LM27762是否可用作 ADC AVDD/AVSS 的双极电压源。
LM27762由3.3V 电源供电、该电源为 ADC 的 DVDD 供电。
一些参考设计和评估板的作用如下:
https://www.ti.com/tool/TIDA-01434
https://www.ti.com/tool/ADS1235EV
在 Vout+/Vout-上向10 mA 施加1的小负载时、我会在 Vin 上测量峰峰值为37mV 的纹波。
增加负载时、频率从5kHz 变为更高的 kHz、直到向100 mA 施加80的负载时纹波"消失"。

Ch3:Vin(紫色) Ch1:Vout+(黄色) Ch2:Vout-(青色)
负载:1 mA Vin:3.3 V Vout+:1.81 Vout-:-1.85

Ch3:VIN;Ch1:Vout +;Ch2:Vout -
负载:10 mA

无纹波:90 mA
如您所见、Vin 中的纹波也会导致 Vout+中出现纹波。
我的问题是:
Vin 上的这种纹波是否会对 ADC 的 DVDD 构成问题? 注意:我正在为 LM27762和 ADC DVDD 使用相同的3.3V 电源。
这种纹波是否会影响 ADC 的测量结果? 因为参考电压 拓扑、我猜不是吗?
Vin 上的纹波可以降低吗?
此致
Johannes