This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:用于 SiPM 偏置电压的升压转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500446/tps61391-boost-converter-for-sipm-bias-voltage

器件型号:TPS61391
主题中讨论的其他器件: TPS61170

工具/软件:

您好、

我正在寻找一个升压转换器来对 SiPM 进行反向偏置。 我的 Vin 为+5V、我希望输出为+32V。
经过一些研究、我遇到了 TPS61391升压转换器、它用于偏置 APD、还实现了电流镜、我假设它以指定的增益镜像光电流。

我仍然不确定 TPS61391是否是适合我的应用的最佳解决方案。 主要是因为我已经包含了模拟电路来读取 SiPM 的光电流,所以我真的不需要电流镜。 此外、我不太了解 APD 引脚和 VOUT 之间的关系、以及为什么数据表使用 APD 引脚对光电二极管进行反向偏置、而不是使用 VOUT 对光电二极管进行偏置。

我可以 在不使用当前镜像功能的情况下使用 TPS61391、或者我的应用是否有更便宜、更简单的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohamed:

    未使用电流镜时、TPS61391仍可用作升压转换器。 但与令人沮丧的解决方案相比、我无法对解决方案的总成本进行结论。 APD 引脚从 MONIN 引脚内部偏置。 VOUT 电压将偏置 MONIN 引脚、 MONIN 电压将通过方框图中未显示的内部电路偏置 APD 引脚。 因此、您可以将 APD 引脚视为 RC 滤波输出电压  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    感谢您的答复。

    以便我可以假设 Vout=Vapd。 唯一的问题是、我不确定 APD 引脚是否必须直接连接到 SiPM。 在我的设计中、我包含了一些 RC 滤波功能和一个简单的降压稳压器、它使用齐纳二极管进行温度补偿和线路调节。 这就是我选择直接使用输出电压或使用更简单的 IC 的原因。

    我也遇到了 TPS61170、但当我为 Vin=5V、Vout=32V 和 Iout=TPS61170设计时20mA、我最终得到了较大的电感器和电容器值、超过了建议值。 事实上,我最终得到了以下值:

    L>=66uH (根据数据表、应在1uH 范围内)
    Rcomp=10k Ω 时、Ccomp= 2.55uF (应在100pF-10nF 范围内)

     TPS61170是否 不适合需要32V 输出和较小输出电流的应用?

    此致、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    APD 不必 直接连接到 SiPM。 但如果您不需要电流镜、我认为 TPS61170是更好的解决方案。 电感器选择计算适用于 CCM 运行模式、不适用于轻负载运行模式。 您可以只为您的设计应用典型的10uH。  

    顺便说一下、我对您的"使用齐纳二极管进行温度补偿和线路调节的实现降压稳压器"很好奇。 能否分享一些有关此电路的信息? 也许我们可以将这些电路集成到我们的下一代设备中。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    感谢您清理内容。

    至于齐纳二极管、我想说它有助于温度补偿和负载调节。 其概念是 SiPM 的输出取决于其上施加的过压。 这是施加到它的反向偏置电压与其特性击穿电压(Vov = Vbias - VBR)之间的差值。 SiPM 的击穿电压与温度相关、通常为几十 MV/°C 为了保持恒定的过压、理想情况下偏置电压具有相同的温度依赖性。 因此、通过使用具有类似温度系数的齐纳二极管、可以通过将齐纳二极管用作电压调节器来应用模拟温度补偿。 通过使用带有 BJT 的齐纳二极管来执行电压调节、可以改善负载调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohamed:

    感谢您的信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Travis