主题中讨论的其他器件: TPS61170
工具/软件:
您好、
我正在寻找一个升压转换器来对 SiPM 进行反向偏置。 我的 Vin 为+5V、我希望输出为+32V。
经过一些研究、我遇到了 TPS61391升压转换器、它用于偏置 APD、还实现了电流镜、我假设它以指定的增益镜像光电流。
我仍然不确定 TPS61391是否是适合我的应用的最佳解决方案。 主要是因为我已经包含了模拟电路来读取 SiPM 的光电流,所以我真的不需要电流镜。 此外、我不太了解 APD 引脚和 VOUT 之间的关系、以及为什么数据表使用 APD 引脚对光电二极管进行反向偏置、而不是使用 VOUT 对光电二极管进行偏置。
我可以 在不使用当前镜像功能的情况下使用 TPS61391、或者我的应用是否有更便宜、更简单的 IC?