请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552892 工具/软件:
您好、
我希望使用 TPS552892满足以下设计要求:
VIN = 11V 至20V
VOUT = 12V
最大 IOUT = 6A
这看起来很好、因为最小平均电感器电流限值为7A。
但 Webench 却说:"您的首选器件无法与您选择的输入配合使用。"
您能检查一下这个吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.