This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:最大输出电流验证

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500143/tps552892-maximum-output-current-verification

器件型号:TPS552892

工具/软件:

您好、

我希望使用 TPS552892满足以下设计要求:

VIN = 11V 至20V
VOUT = 12V
最大 IOUT = 6A

这看起来很好、因为最小平均电感器电流限值为7A。
但 Webench 却说:"您的首选器件无法与您选择的输入配合使用。"

您能检查一下这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 js:

    TPS552892在上述条件下可以正常运行、但由于最小平均电感器电流限制为7A、上述操作接近此器件的边界。  

    BRS、

    布莱斯