This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:在 PSM (省电模式)下停止运行的问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488830/lm51772-problem-where-operation-stops-in-psm-power-save-mode

器件型号:LM51772

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

在我们验证 LM51772的运行时、我们遇到了一个问题、即它在 PSM 期间停止运行。

-器件:LM51772

-输入电压: 20v

输出电压: 15

-负载电流: 500mA

-开关频率: 150kHz

-断续模式:关闭

- ISNSP/ISNSN :未使用(GND)

- I2C :未使用

图1.  开关停止波形

CH1:SW1

Ch2:SW2.

Ch3:SS

Ch4:Vout

它将在 PSM 模式下运行一段时间、然后开关将停止、并在图1中大约20秒后再次启动。

停止时放大的波形如下所示。

图2.  开关停止的扩展波形

我知道停止开关的因素如下:

- EN/UVLO

 EN/UVLO 绝不会低于阈值。

-过电流

 由于禁用了断续模式、电感器可能会在每个周期停止一次、但我不明白为什么会这样闭锁。

-热关机

 当负载电流未进入 PSM 模式时、可以连续运行。

 此外、即使没有负载、也不会发生开关停止的情况。

图3. Vin = 20V、Vout = 15V、Iout = 3.5A、 稳态运行期间开关不停止的波形

CH1:SW1

ch2:LO1

Ch4:电感器纹波电流

在这种 PSM 的运行期间、可能导致开关停止的因素有哪些?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    根据 PSM 模式的示波器图、器件由于软启动电压降至零而关断。  

    您可以附上设计的原理图吗?

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、

    由于电路原理图 中包含机密信息、是否可以通过私人消息发送?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    感谢您再次联系我们。

    您可以在 E2E 中使用私人消息。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、

    感谢您的评论。

    但是、我无法向您发送私人消息。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    您现在可以重试。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、

    您有任何更新吗?

    我们不知道是什么导致这种"锁闭"和" 20秒后重新启动"。

    我们最初认为断续模式对它有影响、但启用/禁用断续模式时、运行没有差异、并且它发生在 PSM 运行开始的点附近。

    如果我们有任何需要检查的问题、我们将非常感谢您的建议。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我们还没有获得您的电路的原理图。 请将其以私人消息发送。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、

    我已经向您发送了一封私人邮件。

    电路图位于随附的文件" LM51772.pptx"

    您能看一下吗?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我已经完成了您的原理图、并有一些问题需要问。

    1.您使用的是 PCM 模式吗? 如果是、则 VIN-FB 引脚需要连接到输入电压、使用与用于 Vo 并连接到 FB 引脚的分压器相同的分压比。

    2.能否附上您正在使用的 FET 的数据表?

    3.在设备中提供此功能时,使用外部平均电流控制回路的目的是什么?

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、

    1.您使用的是 PCM 模式吗? 如果是、则 VIN-FB 引脚需要连接到输入电压、使用与用于 Vo 并连接到 FB 引脚的分压器相同的分压比

    [回答1.]  

    由于 CFG2设置为#1 (0k Ω)、因此 PCM 被禁用。


    2.能否附上您正在使用的 FET 的数据表?

    [回答2.]  

    FET 为 YJG55DG03A。

    YJG5D5G03A.pdf


    3.在设备中提供此功能时,使用外部平均电流控制回路的目的是什么?

    [回答3。]

    这是一种反馈配置、可提供恒定电流输出。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    但是、为什么您没有使用内部 ILIM 功能来实现恒定电流限制呢?

    如果 FB 信号高于 Vref、该信号可能导致转换器停止。  

    我建议在 CC 操作中使用内部 ILIM 功能。 有关设计、请参阅第39页至第40页。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm51772.pdf?ts = 1743763309785&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM51772

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、

    VFB 也会禁用恒流反馈并对输出电压进行分压、这种开关停止现象。

    我发送的波形是使用电压反馈时的波形、但即使在输出电压较低(VFB 低于 VREF)时、开关也不会重新启动、从而导致类似闭锁的行为。

    >我建议使用内部 ILIM 功能进行 CC 操作。 有关设计、请参阅第39页至第40页。

    我知道您建议的配置是监测器和限制器、但是否可以执行不依赖于输出电压的恒流(CC)控制?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我只查看了 MOSFET 的链接、但只会打开一个空页面。

    您能否再次检查此链接是否正常。  

    当谷歌给零件号(YJG55DG03A )-我也没有得到任何命中。

    要发送私人消息、请将鼠标悬停在我的图标/头像上、然后选择:

    发送私人消息

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    FET 数据表以 PDF 文件的形式随附。
    请确认。

    e2e.ti.com/.../YJG5D5G03A.pdf

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    谢谢、

    MOSFET 看起来正常。

    我们现在将等待原理图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    Masashi 已经向我们发送了一个示意图。 我已经和你分享了。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    刚刚从 Hassan 获得了原理图。

    有几条评论需要澄清和检查:

    - VCC2上的总电容是多少(包括直流偏置降额)

    -请勿放置 R107 -如果禁用 VCC1、请使用 R106

    -对于初始检查,使用移除 R42和 R39完成外部电流限制->是否按预期工作。

    -为什么你不使用集成电流限制功能?

    - nRST 似乎悬空/未连接->不允许这样做、如果未使用、则连接到 VIN

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

     

    感谢您的确认

    通过将 nRST 连接到 VIN、可以解决在 PSM 期间开关停止的问题。

    以下是有关您评论的问题和答案。

    -请勿放置 R107 -如果禁用 VCC1、请使用 R106

    [奎斯蒂顿]

    数据表指出、 如果 VCC1未使用、则应将其连接到 GND 或拉至 VCC2。

    这是否意味着 R106或 R107将不执行?

    不使用 VCC1时、是否最好不要使用 R107 (=拉至 VCC2)?

    - VCC2上的总电容是多少(包括直流偏置降额)

    [应答]

    VCC2上的总电容为0.4uF。

    -为什么你不使用集成电流限制功能?

    [应答]

    不使用 LM51772内置电流限值的原因是需要执行恒流控制和恒压控制、并使用了经验证的反馈电路。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    - VCC1未使用:是连接到 VCC2的 GND /组装 R106或 R107

    - VCC2时的电容:0.4 μ F 很低-数据表显示最小值为6 μ F (直流偏置降额)

    - LM51772可以做恒定电压和恒定电流-但如果您可以使用您的解决方案,这也可以。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们将按照您的建议增大 VCC2的旁路电容器、感谢您。

    此致、

    Masashi