工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
在我们验证 LM51772的运行时、我们遇到了一个问题、即它在 PSM 期间停止运行。
-器件:LM51772
-输入电压: 20v
输出电压: 15
-负载电流: 500mA
-开关频率: 150kHz
-断续模式:关闭
- ISNSP/ISNSN :未使用(GND)
- I2C :未使用

图1. 开关停止波形
CH1:SW1
Ch2:SW2.
Ch3:SS
Ch4:Vout
它将在 PSM 模式下运行一段时间、然后开关将停止、并在图1中大约20秒后再次启动。
停止时放大的波形如下所示。

图2. 开关停止的扩展波形
我知道停止开关的因素如下:
- EN/UVLO
EN/UVLO 绝不会低于阈值。
-过电流
由于禁用了断续模式、电感器可能会在每个周期停止一次、但我不明白为什么会这样闭锁。
-热关机
当负载电流未进入 PSM 模式时、可以连续运行。
此外、即使没有负载、也不会发生开关停止的情况。

图3. Vin = 20V、Vout = 15V、Iout = 3.5A、 稳态运行期间开关不停止的波形
CH1:SW1
ch2:LO1
Ch4:电感器纹波电流
在这种 PSM 的运行期间、可能导致开关停止的因素有哪些?
此致、
Masashi