Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C、
工具/软件:
您好:
我们已经开始运行设计指南中所述的实验、并且遇到了一些通信问题。
我们遇到的第一个问题是与控制器板(TMDSCNCD280039C)进行通信。 当此控制器未连接到 TIDM-02013时、其工作正常。 我们可以顺利地进行编程和调试。
但是、当我们将电路板连接到 TIDM-02013时、它将不再起作用、并显示以下错误:

您可以看到、应用无法连接到控制器。
通过分析原理图、我们看到存在可能导致问题的隔离器。 我们看到两个输出并联:控制器和隔离器。 这是可能导致问题的绝缘体:

我们使用示波器捕获了一些捕获结果、这就是我们在 JTAG 时钟信号中观察到的结果:

如您所见、电压电平不够、因为低电压电平不会降至2V 以下。 这是由于隔离器和控制器之间的连接造成的。
我们继续对电路板上引用为 U51的绝缘体进行拆焊、然后它开始工作。 我们可以对电路板进行编程并使用连接到 TIDM-02013的控制器进行调试。 这是示波器截图:

这样我们就可以解决主要的通信问题、但当我们开始进行实验室测试时、通信会中断、特别是在测试5.2.2.2.4中、当我们的负载为40欧姆且 DCLINK 上的输入电压达到80V 时。


这些是应用程序显示的阻止我们继续工作的消息。 现在,我们不知道什么可能是错的。 有什么想法吗? 解决这些通信损失非常重要、否则、我们将无法继续开发该项目。
我们期待收到您的答复、非常感谢您的帮助。
Juan Carlos