This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:TIDM-02013通信问题(TMDSCNCD280039C)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501018/tidm-02013-communication-problems-with-tidm-02013-tmdscncd280039c

器件型号:TIDM-02013
Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C

工具/软件:

您好:

我们已经开始运行设计指南中所述的实验、并且遇到了一些通信问题。

我们遇到的第一个问题是与控制器板(TMDSCNCD280039C)进行通信。 当此控制器未连接到 TIDM-02013时、其工作正常。 我们可以顺利地进行编程和调试。

但是、当我们将电路板连接到 TIDM-02013时、它将不再起作用、并显示以下错误:

您可以看到、应用无法连接到控制器。

通过分析原理图、我们看到存在可能导致问题的隔离器。 我们看到两个输出并联:控制器和隔离器。 这是可能导致问题的绝缘体:

我们使用示波器捕获了一些捕获结果、这就是我们在 JTAG 时钟信号中观察到的结果:

如您所见、电压电平不够、因为低电压电平不会降至2V 以下。 这是由于隔离器和控制器之间的连接造成的。

我们继续对电路板上引用为 U51的绝缘体进行拆焊、然后它开始工作。 我们可以对电路板进行编程并使用连接到 TIDM-02013的控制器进行调试。 这是示波器截图:

这样我们就可以解决主要的通信问题、但当我们开始进行实验室测试时、通信会中断、特别是在测试5.2.2.2.4中、当我们的负载为40欧姆且 DCLINK 上的输入电压达到80V 时。

这些是应用程序显示的阻止我们继续工作的消息。 现在,我们不知道什么可能是错的。 有什么想法吗? 解决这些通信损失非常重要、否则、我们将无法继续开发该项目。

我们期待收到您的答复、非常感谢您的帮助。

Juan Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请 参阅 TMS320F280039C controlCARD 信息指南。 您是否移除了 C7:A 电容器?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    非常感谢您的答复。 我们从供应商那里收到电容器时、没有将其安装在电路板上、也没有自己组装电容器、因此这不是问题的根本原因。 您能给我一些关于可能发生的事情的其他想法吗?

    此致、

    Juan Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我会将此主题中继转发给 TIDM-02013参考设计专家、请预计有一天能提供进一步帮助。

    此致、

    马特