This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:有关最新数据表中 Vsense 的说明

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499200/lp2951-regarding-the-description-of-vsense-in-the-latest-datasheet

器件型号:LP2951

工具/软件:

您好、

我们想确认 LP2951的数据表(包括最新修订版 Rev.K)中存在潜在的不一致性。

■相关问题
第5.1节"绝对最大额定值"

  • VSENSE 绝对最大额定值:5V (最大值)

■我们的关切
对于 LP2951 5V 固定输出版本、通常将 SENSE 引脚直接连接到 OUTPUT 引脚。
然而、根据以下观察结果、我们认为输出电压可能超过5V、这可能导致 SENSE 引脚上的电压超过规定的5V 最大额定值:

  • 在第5.5节"电气特性"中、最大输出电压列示为5.1V (旧)和5.04V (新芯片)

  • 瞬态响应图(图5-46和图5-48)显示输出电压暂时超过5V

因此、我们担心 VSENSE 的当前5V 最大额定值可能与典型使用条件下的实际器件行为不一致。

您能否确认 VSENSE 引脚的绝对最大额定值的当前规格是否正确?

此致、
Conor