This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:在凉温下、ITERM 自动更新为100

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498268/bq25619e-iterm-automatically-updated-to-100-at-cool-temperature

器件型号:BQ25619E

工具/软件:

您好:

我正在测试在低温(5°C)下为电池充电 。

以下是启动时在电池充电器上编程的寄存器:

进行登记 0x05
REG01 0x1A
REG02 0x8A
REG03 0x00
REG04 0x9D
REG05 0x8F
REG06 0x66
REG07 0x55
REG08 R
REG09 R
REG0A R
REG0B R
REG0C 0xB5

在凉温下、 我阅读了以下内容:

进行登记 0x05
REG01 0x1A
REG02 0x8A
REG03 0x04
REG04 0x9D
REG05 0x8F
REG06 0x66
REG07 0x55
REG08 0x34
REG09 0x03
REG0A 0x80
REG0B 0x44
REG0C 0xA5

如您所见、REG03会自动切换到0x04 100mA、而不是20mA。

即使我将0x00写回 REG03、它也会自动更新为0x04。

我已经尝试将 REG0C 更改为0xf5 (凉温度下100% Ichg)、REG03寄存器保持为0x00。

这是正常行为吗? 为什么无法在低温下将充电终止电流设置为20mA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过其他设备?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1)我尝试了 REG03的不同值:

    REG03->0x01 -> REG03自动更新为0x04

    REG03->0x02 ->  REG03自动更新为0x04

    REG03->0x03 ->  REG03自动更新为0x04

    REG03->0x05->REG03   未更新为0x04

    REG03->0x06->REG03   未 更新为0x04

    等等...

    因此、凉温下的 ITERM 最小值似乎为100mA * Icharge 的50%= 50mA。

    2)我尝试了几个 PCBA 和相同的行为。

    3)我认为,你可以通过模拟冷温,使用一个接地电阻器代替 NTC 来轻松重现它。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在研究这一点、并希望 在星期四之前得到答复。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以确认在"凉"模式下、ITERM 的最小代码为0x04。

    此致、

    Mike Emanuel