工具/软件:
您好:
我正在测试在低温(5°C)下为电池充电 。
以下是启动时在电池充电器上编程的寄存器:
| 进行登记 | 0x05 |
| REG01 | 0x1A |
| REG02 | 0x8A |
| REG03 | 0x00 |
| REG04 | 0x9D |
| REG05 | 0x8F |
| REG06 | 0x66 |
| REG07 | 0x55 |
| REG08 | R |
| REG09 | R |
| REG0A | R |
| REG0B | R |
| REG0C | 0xB5 |
在凉温下、 我阅读了以下内容:
| 进行登记 | 0x05 |
| REG01 | 0x1A |
| REG02 | 0x8A |
| REG03 | 0x04 |
| REG04 | 0x9D |
| REG05 | 0x8F |
| REG06 | 0x66 |
| REG07 | 0x55 |
| REG08 | 0x34 |
| REG09 | 0x03 |
| REG0A | 0x80 |
| REG0B | 0x44 |
| REG0C | 0xA5 |
如您所见、REG03会自动切换到0x04 100mA、而不是20mA。
即使我将0x00写回 REG03、它也会自动更新为0x04。
我已经尝试将 REG0C 更改为0xf5 (凉温度下100% Ichg)、REG03寄存器保持为0x00。
这是正常行为吗? 为什么无法在低温下将充电终止电流设置为20mA?
谢谢。