This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:短路后重新启动

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501780/bq76922-restart-after-short-circuit

器件型号:BQ76922

工具/软件:

您好团队:

我们基于 BQ76922测试短路保护。

电池组:LiFePO4 4S 20Ah。

我们使用不同的电缆进行测试、并观察到电缆存在高寄生电感(1.4m 10AWG 电缆 ≈4.2uH)的一个问题。

有时、在连接此电缆时、BQ76922会进入关断模式并在6ms 后重新启动。 行为与 本主题中的行为类似。 我们检查了 REG18引脚、可以确认它会多次关断。

我们检查了 SRP 引脚、可以确认当电压低于-0.75V 时会发生问题。

我们采取了以下措施来提高稳定性:

  • 将栅极放电至高达10k 的 DSG 电阻器值增加
  • 将 SRN/SRP 滤波器的值增加到500R 470nF  
  • BAT 引脚上的电容器增加到10uF
  • 添加了一个与 SRN/SRP RC 滤波器的电容器并联的肖特基二极管
  • 将 Rsense 的值降至1mR

所有这些都提高了稳定性、重启发生的频率更低、但问题仍然不时发生、并且多次重启 FET 损坏后。  误差的频率取决于电缆的接触面积和 PACK+触点。

我们检查了 SRP 引脚、发现即使我们在 Vf = 0.5V 的情况下设置了肖特基二极管、有时也会出现高达0.9V 的尖峰。 出现此尖峰时、重新启动。 但有时会出现0.6V 尖峰、一切都正常。 我们使用 MBR120VLSF 肖特基二极管。  

在下面、您可以找到部分原理图(如有更改)。 肖特基二极管与 C2和 C3并联。

在下面、您可以找到 SRP 引脚的示波器图。

当一切正常时:  

发生关断且 BQ76922多次重新启动时:

SRN/SRP RC 滤波器靠近芯片放置、您可以在下方找到包含此器件布局的图片:

请提供以下建议:

  1. 如果放电超过10k、增加 DSG Rgate 值是否有意义?
  2. 增加 SRN/SRP 引脚的 RC 滤波器是否有意义? 放置1uF 电容器似乎不是一个好主意。  
  3. 是否有其他方法可以解决此问题?
  4. 问题可能出在其他地方而不是 SRP/SRP 引脚中
  5. 为什么即使使用肖特基二极管也会有0.8V 的电压?

此致、

Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UPD

    我们发现 BAT-和 CELL0之间连接了肖特基二极管的方向错误。

    解决了此问题并将更快的肖特基二极管与 RC 滤波器并联后、不会发生重启。  

    我们将执行更多测试、如果再次发生关闭、我们将返回。

    此致、

    Vladislav