Other Parts Discussed in Thread: BQ76922
工具/软件:
您好团队:
我们基于 BQ76922测试短路保护。
电池组:LiFePO4 4S 20Ah。
我们使用不同的电缆进行测试、并观察到电缆存在高寄生电感(1.4m 10AWG 电缆 ≈4.2uH)的一个问题。
有时、在连接此电缆时、BQ76922会进入关断模式并在6ms 后重新启动。 行为与 本主题中的行为类似。 我们检查了 REG18引脚、可以确认它会多次关断。
我们检查了 SRP 引脚、可以确认当电压低于-0.75V 时会发生问题。
我们采取了以下措施来提高稳定性:
- 将栅极放电至高达10k 的 DSG 电阻器值增加
- 将 SRN/SRP 滤波器的值增加到500R 470nF
- BAT 引脚上的电容器增加到10uF
- 添加了一个与 SRN/SRP RC 滤波器的电容器并联的肖特基二极管
- 将 Rsense 的值降至1mR
所有这些都提高了稳定性、重启发生的频率更低、但问题仍然不时发生、并且多次重启 FET 损坏后。 误差的频率取决于电缆的接触面积和 PACK+触点。
我们检查了 SRP 引脚、发现即使我们在 Vf = 0.5V 的情况下设置了肖特基二极管、有时也会出现高达0.9V 的尖峰。 出现此尖峰时、重新启动。 但有时会出现0.6V 尖峰、一切都正常。 我们使用 MBR120VLSF 肖特基二极管。
在下面、您可以找到部分原理图(如有更改)。 肖特基二极管与 C2和 C3并联。


在下面、您可以找到 SRP 引脚的示波器图。
当一切正常时:

发生关断且 BQ76922多次重新启动时:




SRN/SRP RC 滤波器靠近芯片放置、您可以在下方找到包含此器件布局的图片:

请提供以下建议:
- 如果放电超过10k、增加 DSG Rgate 值是否有意义?
- 增加 SRN/SRP 引脚的 RC 滤波器是否有意义? 放置1uF 电容器似乎不是一个好主意。
- 是否有其他方法可以解决此问题?
- 问题可能出在其他地方、而不是 SRP/SRP 引脚中?
- 为什么即使使用肖特基二极管也会有0.8V 的电压?
此致、
Vladislav