This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:不使用 EEPROM 时 POR 后的协商方法

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492076/tps25751-negotiation-method-after-por-when-not-using-eeprom

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

在不使用外部 EEPROM 的情况下、我们已将 BQ25792和 TPS25751配置为 DRP (电源接收器/供电方)、如下所示。

我有疑问。

我知道、如果电池有效、则 DRP 协商没有问题。

如果在电池处于较低工作限值电压且无法使用时、USB Type-C 交流适配器连接到 USB Type-C 连接器、是否可以正常进行协商?

当电池电压低于工作电压下限时、TPS25751的 PPHV、PP5V 和 VIN_3V3不会施加电压。

在该状态下、TPS25751不应启动。

即使连接了 USB Type-C 交流适配器、我相信协商也不会开始、因为 POR 后无法读取 EEPROM。

连接 USB Type-C 交流适配器后、我们是否会使用4CC 命令来配置 TPS25751和 BQ25792、然后使用 SSRC 命令进行协商?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    [引述 userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492076/tps25751-negotiation-method-after-por-when-not-using-eeprom

    如果在电池处于较低工作限值电压且无法使用时、USB Type-C 交流适配器连接到 USB Type-C 连接器、是否可以正常进行协商?

    当电池电压低于工作电压下限时、TPS25751的 PPHV、PP5V 和 VIN_3V3不会施加电压。

    在该状态下、TPS25751不应启动。

    [/报价]

    当 TPS25751未通过 VIN3V3供电时、可在"电池无电模式"下从 Type-C 端口和 VBUS 引脚供电。 PD 控制器将根据 ADCIN 配置、采用三种配置之一在电池无电的情况下启动。 每种配置都能够协商最基本的 Type-C 默认合约。 (5V 合约)。 与其他两个不同、"协商高电压"也会尝试协商高达20V 的 PD 合约

    在此状态下、TPS25751将启动、LDO3V3将从 VBUS 生成。 此外、如果您这样启动、则会在 TPS25751固件中设置"电池电量耗尽标志"、该标志会指示我们已在"电池电量耗尽"中启动并已从 Type-C 端口断电。

    Unknown 说:
    即使连接了 USB Type-C 交流适配器、我相信协商也不会开始、因为 POR 后无法读取 EEPROM。

    电池电量耗尽配置位于 ROM 中、因此即使系统中没有 EEPROM、也仍然可以运行。 如果有已编程的 EEPROM、无电电池将为 LDO3V3供电、这将为 EEPROM 供电、PD 控制器会在电池无电的情况下上电时尝试从其加载配置。

    电池无电模式的预期使用是一种临时模式、此模式允许为 EEPROM 或 MCU 供电以加载配置。 在 SafeMode 和 AlwaysEnableSink 下、PD 控制器将加载到"PTCH"模式、并在此模式下等待加载来自和 MCU 或 EEPROM 的映像。 在 NegotiateHighVoltage 模式下、TPS25751进入"APP"模式、但在 MCU 准备好加载映像后、MCU 会将 TPS25751置于"PTCH"模式并加载固件映像。

    连接 USB Type-C 交流适配器后、我们是否会使用4CC 命令来配置 TPS25751和 BQ25792、然后使用 SSRC 命令进行协商?

    我假设您正在讨论用于加载固件映像的 PBMx 4CC 命令?

    如果 TPS25751在电池无电的情况下启动、则会发出电池无电标志、且无法提供电池无电标志。 要启用供电、一旦系统有足够的功率正确供电、您就需要使用"DBFg" 4CC 命令清除电池无电标志。 只有这样、您才能正确地使用 SSRC 命令来协商源合同。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们知道、如果未安装 EEPROM、TPS25751将处于电池无电状态。

    使用4CC 命令来清除电池电量耗尽标志并尝试使用它。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    立即关闭此主题。

    谢谢。此致、

    Chris