Thread 中讨论的其他器件: BQ25792
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
在不使用外部 EEPROM 的情况下、我们已将 BQ25792和 TPS25751配置为 DRP (电源接收器/供电方)、如下所示。

我有疑问。
我知道、如果电池有效、则 DRP 协商没有问题。
如果在电池处于较低工作限值电压且无法使用时、USB Type-C 交流适配器连接到 USB Type-C 连接器、是否可以正常进行协商?
当电池电压低于工作电压下限时、TPS25751的 PPHV、PP5V 和 VIN_3V3不会施加电压。
在该状态下、TPS25751不应启动。
即使连接了 USB Type-C 交流适配器、我相信协商也不会开始、因为 POR 后无法读取 EEPROM。
连接 USB Type-C 交流适配器后、我们是否会使用4CC 命令来配置 TPS25751和 BQ25792、然后使用 SSRC 命令进行协商?
此致、
Masashi