工具/软件:
您好、
在一个正在进行的项目中、我们使用 LM5163QDDARQ1降压转换器。
在检查睡眠模式条件时、这里被称为"当电感电流衰减到零时、转换器在轻负载条件下进入 DEM。 在 DEM 状态下、负载电流低于峰峰值电感电流纹波的一半。"
有人能解释一下它何时会进入睡眠模式条件吗?可以是在电感 电流变为零、还是负载电流低于峰峰值电感电流纹波的一半时。
此外、如何计算峰峰值电感器电流纹波?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
在一个正在进行的项目中、我们使用 LM5163QDDARQ1降压转换器。
在检查睡眠模式条件时、这里被称为"当电感电流衰减到零时、转换器在轻负载条件下进入 DEM。 在 DEM 状态下、负载电流低于峰峰值电感电流纹波的一半。"
有人能解释一下它何时会进入睡眠模式条件吗?可以是在电感 电流变为零、还是负载电流低于峰峰值电感电流纹波的一半时。
此外、如何计算峰峰值电感器电流纹波?
尊敬的 Nishanth:
当负载电流低于峰峰值电感器纹波电流的一半时、电感器电流的最小值降至零、该器件进入 DEM 模式。 在 DEM 状态下、负载电流小于峰峰值电感电流纹波的一半、随着器件在脉冲跳跃模式下运行、当负载进一步降低时、开关频率会降低。
当负载进一步降低时、 工作频率降低和 VFB 保持在1.2V (VREF)以上、输出电容器拉出负载电流的情况大于15 µs。 转换器进入超低 Iq 睡眠模式 以防止耗尽输入电源。
如需计算峰峰值电感器电流、请使用 Excel 工具 LM5163-LM5164DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com 、或参阅公式18数据表(第7.2.2.3节)
此致
Arpita
是峰峰值电流纹波84mA 吗?
此致
Arpita
好的、明白。 是、计算得出的峰峰值纹波电流为84mA、我已附加图像以供您参考。
当所有这些分步过程都启用时、是否有任何峰峰值纹波电流百分比范围或类似的范围。 由于要进入 DEM 模式、负载电流应低于峰峰值纹波电流的50%。 正如您在下一点中提到的、"如果 Iout 进一步降低、器件进入脉冲跳跃模式"、那么对于所有这些分步过程、是否有任何特定范围(即低于40%)需要进入该条件。

尊敬的 Nishant:
很抱歉耽误响应。 进入低功耗模式时、很难直接计算负载电流阈值、因为这取决于电路参数。 在脉冲跳跃模式期间、经过 编程 TON 的导通时间后 、开关脉冲保持关断状态、直到 VFB 降至1.2V 以下、从而降低开关频率(因为在轻负载条件下、VFB 降至1.2V 以下需要较长的时间、开关频率会降低)。 当 VFB 降至1.2V 以下时、会设置开关脉冲。 根据数据表、如果 Iout 进一步降低、 有时、频率也会降低 VFB 保持在1.2V (VREF)以上、当输出电容器提供大于15 µs 的负载电流时、器件进入睡眠模式。 您可以通过 上述讨论获得估计值。
此致
Arpita