Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
工具/软件:
尊敬的团队:
我们使用 TPS40210芯片来设计用于非标准 POC 电源的12V 至48V 升压电路、设计输出功率约为15W。 电路图附在后。
1、故障现象:工厂在45 ℃ 环境中老化了机器,发现 POC 没有供电。 定位后发现开关 MOS (Q2 AM4392N)损坏、D-S 短路;
2.故障分析:
a.供应商对 Q2 MOS 进行了分析、并确认内部已被烧毁、表面没有明显的痕迹;
B、我们的实验数据表明、R15可能与 R15存在显著关系、R15最近更改为5MR、故障率约为10%至15%;在变化之前、R15=10mR、故障率约为1%至2%;但这两者都在 Q2中烧毁。
c、正常运行期间、在82.5 ℃ (Ta=MOS)下测试了 Q2 45 ℃ 的表面温度。
d、在正常运行期间、测量了 Vgs 和 Ids 的波形、如附图所示、未观察到异常。
E、我们将 Q2替换为电流更高的 LTS20N15SQ、4.7A。 Q2也烧坏、故障率为10%~15%(此时 R15=5MR)。
一段时间以来、这个问题一直困扰着我们。 请立即帮助分析。 如果您需要提供其他信息、请告知我们。
谢谢!



e2e.ti.com/.../DS_5F00_AM4392N_5F00_1A.pdfe2e.ti.com/.../LTS20N15SQ_2D00_V4.0.pdf