This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:数据表、典型应用原理图中的错误

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500605/bq51003-datasheet-error-in-typical-applications-schematics

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318

工具/软件:

您好! 我查看了 TIDA-00318参考设计的原理图、发现 BQ51003的 RECT 和 FOD 之间存在20K 电阻器。

我查看了 BQ51003数据表中的典型应用部分(图32和38)、该电阻器标记为 Ros2。 但是、第9.2.1.2.5节提到" Ros1的20 kΩ 默认值(RECT 至 FOD)。 Ros2 (输出至 FOD)保持开路。 因此、TIDA-00318中的电阻器为 Ros1、"典型应用"部分中的原理图具有误导性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raman

    已注意并将更新第9.2.1.2.5节、以读取"Ros2的20 kΩ 默认值(RECT 至 FOD)"。 Ros1 (输出至 FOD)保持打开 "数据表的下一个修订版

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我又发现了一个错误:
    在第8.3.13节中、图28显示 R2=2K、但在下面的公式中、它被错误地称为 RO:RO 固定为20k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已标注并将包含在下一次更新中。