请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51003 主题中讨论的其他器件:TIDA-00318、
工具/软件:
您好! 我查看了 TIDA-00318参考设计的原理图、发现 BQ51003的 RECT 和 FOD 之间存在20K 电阻器。
我查看了 BQ51003数据表中的典型应用部分(图32和38)、该电阻器标记为 Ros2。 但是、第9.2.1.2.5节提到" Ros1的20 kΩ 默认值(RECT 至 FOD)。 Ros2 (输出至 FOD)保持开路。 因此、TIDA-00318中的电阻器为 Ros1、"典型应用"部分中的原理图具有误导性。