This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:奇怪的电压输出

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497620/lmr51430-strange-voltage-output

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件: LM2576

工具/软件:

问题: 我想出的电路板似乎只是遵循输入电压,除了少约半伏-非常奇怪!  

尝试创建一个相对简单的固定12V (汽车、实际上是11至15伏左右)转5V 转换器。 LMR51430的尺寸似乎很好(建议将其作为 该数据表中 LM2576的替代产品)。 也许我有一个奇怪的短地方(万用表说有126k 欧姆从 12V 到5V .. 不确定这是否意味着什么)。

对于电感器、我使用 Vishay IHLP25CZER6R8M11。 它是复合核心吗?

22uF 和0.1uF 输出电容器为 Samsung CL32B226KAJNNNE - X7R 25V。

  在50V 下、4.7uF 输入电容器为 Yageo CC1206KX7R9BB475 - X7R。

这是原理图和 PCB:

PCB

感谢任何指导/帮助/反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将深入了解、并告知您最新的2025年08月04日 下午6:00 IST 建议。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    元件值和布局看起来很好。 我有以下问题:

    1)器件在空载条件下是否进行调节?

    2)如果对上述问题是,能否请您逐渐增加负载,看看输出是否被正确调节。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初没有负载的情况下调节不正确、但我认为组装时有损坏。

    我对电路板做了一些细微的更改、并 使用了不同的电感器(Taiyo Yuden NRS8040T6R8NJGJ)、现在它可以正常工作。 这是我为后代修改的电路板和原理图(但很高兴接受任何额外的反馈!)

    PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴听到这个消息。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel