This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:4节串联 LiFePO4电池包的充电问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500526/bq24630-charging-issue-for-4-series-lifepo4-battery-pack

器件型号:BQ24630
主题中讨论的其他器件:BQ76905

工具/软件:

尊敬的所有人:

我想说明我的问题:

我将使用 BQ24630与 BQ76905相结合、为4节串联电池(锂离子电池18650 1100mA、30A LiFePO4)充电、从而实现电芯均衡。 我面临一个奇怪的问题,我无法解释。

我的设置参数为:

I_charge:0.7A

I_term:70mA

VBAT:14.6V

I_balance:15mA

在恒流充电阶段、所有4个电芯的电压相等。 但是、当切换到恒压阶段且充电电流降至 I_TERM (70mA)时、我注意到一个或两个电池的电压开始增加、而其他电池的电压开始增加。 这样可以保持电池总电压(VBAT)不变、即使一到两节电芯突然上升也是如此。  

恒流充电 阶段:


恒压充电 阶段:



充电终止阶段:



放电阶段:



我已经测试过很多次,同样的问题不断重复。 我甚至关闭了电芯均衡功能、并将 VBAT 阈值降至14.4V、但仍然存在问题。 均衡电路正常工作—当一节或两节电池出现尖峰时、IC 仍会激活 MOSFET 来对较高的电池进行放电。 因此、我认为这个问题可能与 BQ24630有关。

经过多次充放电循环后、电压较高的电池会在每次充电后变得更高。 如果我不解决这个问题、4节电池的整体电池容量将在每个充电周期后逐渐降低。

我希望尽快获得帮助。

此致、
DAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DAT、

    在充电周期中、您是否看到电路板或连接器上有任何电压降?

    如果这仅在充电期间显示、我想知道它是否与电池连接器上的 IR 跌落有关。 BQ76905应仅测量电芯、并仅在主机允许的情况下进行均衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的答复。

    这是我的设计。 该问题仅在充电的恒压(CV)阶段、充电电流开始降低时才会发生。 我没有测量到电路板或连接器上有任何压降。 为什么您认为 IR 下降是原因?

    只有当充电电流降至接近终止阈值时、该问题才会出现尖峰。 我尝试将终止电流增加至高于 I_CHARGE/10 (I_CHARGE 为0.9A、I_TERM 为0.3A)、似乎提前终止、不再出现问题。 不过、这会显著降低电池容量。

    此致、
    DAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    我刚刚测量了电路板上的压降。 BQ24630 PH 引脚的电压与我的配置相匹配、但电池电压 降低了24mV。 我还注意到、VFB 电压并没有完全达到1.8V (在1.797V 时 )。 您知道为什么即使 VFB 未达到1.8V、充电电流也在下降 吗?

    此致、
    DAT