Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ24630
主题中讨论的其他器件:BQ76905、
工具/软件:
尊敬的所有人:
我想说明我的问题:
我将使用 BQ24630与 BQ76905相结合、为4节串联电池(锂离子电池18650 1100mA、30A LiFePO4)充电、从而实现电芯均衡。 我面临一个奇怪的问题,我无法解释。
我的设置参数为:
I_charge:0.7A
I_term:70mA
VBAT:14.6V
I_balance:15mA
在恒流充电阶段、所有4个电芯的电压相等。 但是、当切换到恒压阶段且充电电流降至 I_TERM (70mA)时、我注意到一个或两个电池的电压开始增加、而其他电池的电压开始增加。 这样可以保持电池总电压(VBAT)不变、即使一到两节电芯突然上升也是如此。
恒流充电 阶段: 
恒压充电 阶段: 
充电终止阶段: 
放电阶段: 
我已经测试过很多次,同样的问题不断重复。 我甚至关闭了电芯均衡功能、并将 VBAT 阈值降至14.4V、但仍然存在问题。 均衡电路正常工作—当一节或两节电池出现尖峰时、IC 仍会激活 MOSFET 来对较高的电池进行放电。 因此、我认为这个问题可能与 BQ24630有关。
经过多次充放电循环后、电压较高的电池会在每次充电后变得更高。 如果我不解决这个问题、4节电池的整体电池容量将在每个充电周期后逐渐降低。
我希望尽快获得帮助。
此致、
DAT