Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TUSB320HI, TUSB320HAI, TUSB320LAI, TPS562212, TUSB320, TPS25821
主题中讨论的其他器件: TUSB320、TUSB320LI 、TUSB320HI 、TUSB320Hai 、TUSB320LAI、 TPS25821
工具/软件:
您好 TI、
我想通过 Lipo 电池组构建自己的简单5V/2A USB-C 充电器。
我想使用 TPS562212作为降压转换器。 我想将具有 USB-C 公连接器的 USB-C 电缆直接焊接到 PCB 上。
因此、需要在 VBUS 5V 电压和 CC 引脚之间连接上拉电阻器、对吗? 这将指示受电器件的最大电流能力、对吗? 
是否有必要再添加一些电流保护电路?
感谢您的建议。
此致、
Martin