This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562212:简单5V USB-C 充电器

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TUSB320HI, TUSB320HAI, TUSB320LAI, TPS562212, TUSB320, TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494556/tps562212-simple-5v-usb-c-charger

零件号:TPS562212
主题中讨论的其他器件: TUSB320、TUSB320LI 、TUSB320HI 、TUSB320Hai 、TUSB320LAI、 TPS25821

工具/软件:

您好 TI、

我想通过 Lipo 电池组构建自己的简单5V/2A USB-C 充电器。

我想使用 TPS562212作为降压转换器。 我想将具有 USB-C 公连接器的 USB-C 电缆直接焊接到 PCB 上。

因此、需要在 VBUS 5V 电压和 CC 引脚之间连接上拉电阻器、对吗? 这将指示受电器件的最大电流能力、对吗?

是否有必要再添加一些电流保护电路?

感谢您的建议。

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    最好为此应用使用专用的 USB 充电器 IC、它具有更精确的电流限制、电缆压降补偿、iTEC 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、  

    我明白,但我的规模非常有限。 我想将该解决方案添加到 D-TAP 连接器中。  

    另外、您能给我推荐一些 USB 充电器 IC 吗?  

    谢谢你

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vin 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 11V 至17V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果您希望使用高达5V 3A 的电流、最好使用 TUSB320。 这是一款小型封装 CC 控制器、可以处理 CC 协商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    听起来不错、但您能告诉我这些 PN 之间有什么不同吗?

    TUSB320Hai、TUSB320LAI、TUSB320HI、TUSB320LI、TUSB320?

    此外、是否可以将电流限制最大值设置为1.5A?

    也许我发现更适合我的应用 的 IC - TPS25821

    谢谢
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    函数几乎完全相同。 这些器件之间的主要区别在于使能引脚控制。

     TPS25821在本应用中应该可以满足要求、但遗憾的是、我不是此器件的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。