This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关闭放电 MOS 会导致无法充电

Guru**** 2485235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498411/bq40z50-r2-turning-off-discharge-mos-leads-to-inability-to-charge

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

您好、我找到了不能收费的原因。 过流后、放电 MOS 关断、充电电压可以通过放电 MOS 的二极管进入。 但是、在通过二极管后、会产生0.2V 的压降。 因为我的电池组为2S1P、完全充电电压为8.8V、串联的总电压为8.65V、原始充电电压8.8V 变为8.6V、电池组的总电压更高、导致无法充电。 我尝试放电以降低电池包的总电压、并能够通过充电清除过流状态、从而开启放电 MOS。 此外、我还测试了如何手动关闭充电 MOS、开启放电 MOS 以及使用负载进行放电。 开启放电 MOS 将自动开启充电 MOS。 这是否与某个参数配置相关? 充电期间是否可以直接打开放电 MOS?

e2e.ti.com/.../2474.test_5F00_ocd.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您的问题已收到、将立即得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果充电电流大于 CHG 电流阈值、DSG FET 将导通、以实现旁路保护。 即使触发了保护以关断 DSG FET、也会发生这种情况、如果电量监测计识别到它处于 CHARGE 模式、则会允许 DSG FET 变为活动状态。 放电时也会发生这种情况、如果观察到小于 Dsg Current Threshold 的电流、则 CHG FET 也将变为活动状态。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我之前发送的附件包括我的。 gg.csv 文件以及触发 OCD 保护后我要充电的日志数据。 从配置文件中可以看到 CHG 电流阈值为50mA。 根据您的回复、只要充电电流大于50、DSG FET 就会导通。 但是、我目前无法充电、因为 DSG FET 已关断、并且我的充电电压已通过 DSG FET 的二极管下降、导致充电电流为0、这无法满足进入充电模式的条件。 我的电路原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您能否发送.log 文件来查看在此事件中电池电量监测计看到的内容? 我可以验证您是否已将 CHG 电流阈值设置为50mA、但使用.log 我们可以更好地查看电量计中发生的情况。 此外、是否还要验证 VC1是否进入串联正极端子中的第一个电芯? 所有标记为绿色的东西都很好,请忽略橙色,这是我的最后一个错误

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、压缩文件包含日志数据和配置文件、可在重新充电之前触发 OCD 保护

    e2e.ti.com/.../1682.test_5F00_ocd.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、  

    您发送的日志文件只会显示电池电量计在一个非常小的窗口内放电、然后在短时间内处于静止状态。 此.log 文件太短、我们要找的是将50mA 推入电池电量监测计、并查看您的"RemCap"在此期间如何变化。 为了更好地查看此文件和更长的.log 文件、您将需要单元格不会充满电。

    谢谢您、
    Alan