This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54KB20:从反激式转换器引导、但无法从直流电源单元引导

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54KB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470504/tps54kb20-booted-from-flyback-converter-but-unable-to-be-booted-from-dc-supply-unit

器件型号:TPS54KB20

工具/软件:

您好的团队、

客户面临一个奇怪的问题、即使在 VIN=5V (来自反激式转换器)、Iout = 10A、VOUT = 4V 的条件下、TPS54KB20在 VIN=5V  (来自直流电源单元)、= 10A、VOUT = 4V 时不会输出电压、但客户仍然可以正确使用 TPS54KB20。

EN 引脚通过电阻器连接到 VIN。

您是否知道造成这种差异的原因? 客户需要进行什么测试才能确定?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    您能否提供有关该问题的更详细说明? 在这两种情况下、捕获 VIN、VOUT、SW 和 EN 引脚上的测量值会有所帮助。

    如果您有可用的原理图和 BOM (例如、电感器的 DCR)、请分享它们。 或者、您可以使用 Excel 设计计算器来检查任何设计警告。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-1ikU0qjlfz/1.0/TPS54Kx2x_Excel_Calculator_Tool_ and_Checklist_v1p0p0.xlsm

    谢谢您、

    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IDE-SAN:

    客户将测量波形。 在收到原理图、BOM 和波形后、我将返回给您。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    我懂了。 我将等待您的答复。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IDE-SAN:

    很抱歉晚才回复。 客户认为这不是大问题、因为它适用于交流/直流反激式转换器。 但是、他们最近注意到、使用交流/直流时、该器件无法正常工作。 因此、重新开始调查。

    请参阅随附的 VIN、VOUT、SW 和 EN 引脚波形:e2e.ti.com/.../DCDC_CB7A0A4E4C308A30E26C625F_-_2800_1_2900_.pdf

    此外还有一个新电流混合器、即使它们使用相同的交流/直流电源、该器件的芯片工作方式也有所不同。  e2e.ti.com/.../DCDC_CB7A0A4E4C308A30E26C625F_2.pdf

    原理图: e2e.ti.com/.../uLED_2D00_Power3-_2800_1_2900_.pdf

    电感器数据表: e2e.ti.com/.../inductor_5F00_commercial_5F00_power_5F00_vlb10050_5F00_ja-_2800_1_2900_.pdf

    您能否查看一下以确定问题?

    如果您需要了解任何信息、请告诉我。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    Tomoya 将在几天内做出回应。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideki-san、

    我的第一个建议是、器件可能会在启动期间由于 UVP 而锁闭。 您能否增加软启动时间、看看这样是否可以解决问题?

    我的第二个想法与 VCC 有关。 请检查以确保 VCC 保持在大约3V 的水平。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IDE-SAN:

    客户尝试延长 SS 时间(500us->1ms)、但问题似乎没有。 但是、他们怀疑为什么更改可以解决问题。 请详细说明 UVLO 时序和 SS 时间之间的变化?

    请参阅随附的文档以查看波形。 VCC 在3V 时稳定。

    e2e.ti.com/.../DCDC_CB7A0A4E4C308A30E26C625F_3.pdf

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideki-san、

    Tomoya 今天就出来了。 他将于下周作出回应。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideki-san、

    一旦 SS 引脚达到 1.2V (典型值)的 VSS (DONE)阈值、并且 UV 滤波器延迟为70us (典型值)、UV 保护就应激活。

    如下图所示、VIN 上的波形出现轻微倾斜。 如果 VIN 接近 VOUT、则输出电压 将 由于达到最大占空比而进入压降状态、如果 VOUT 保持低于 UV 阈值70us、则触发 UVP。 这可能不会在软启动时间较慢时发生、因为 VIN 的上升刚好足以让 VOUT 超过 UV 阈值。  

    要确认这一点、您可以捕获同一波形的 SS 引脚、并检查当 SS 引脚超过1.2V 阈值时 VOUT 是什么。 UVP 阈值如下所示:

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya-San:

    客户按如下方式进行了更新。 左侧波形显示了器件正确启动时的情况、而右侧波形则不显示。 两者都是使用 SS=550us (CSS=22nF)进行测量的、以 验证根本原因。

    e2e.ti.com/.../DCDC_CB7A0A4E4C308A30E26C625F_4.pdf

    当 VSS 达到1.2V 时、VIN 介于4.1V 和4.2V 之间。然后、VOUT 约为3.7V

    在计算方面、可以认为 开关几乎达到(max)调节。

    另一方面、考虑到 UVP、UVP=3.7x0.8=2.96V、这意味着当电压低于约3V 时会施加保护、但客户认为获取的 VOUT 至少为3V 或更高、并且未应用保护。

    因此、客户期望应用该保护的另一个原因、您认为什么?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideki-san、

    抱歉、我分享了错误的 UVP 阈值。 启动时的 UVP 使用92.5%(典型值) PG 低电平到高电平阈值、如数据表中的以下说明所述:  

    由于 FB 分压器10.2k 和3k 将 VOUT 设置为3.96V、 因此启动 UVP 阈值将介于 VOUT 的89%和95%之间、因此是3.5244V 至3.762V。 因此、3.7V 足以触发 UV 保护。  

    为了避免这种情况、请增加软启动时间、使其达到 VIN 有足够开销的位置。 您还可以通过延迟 EN 时间来防止这种情况发生。  

    谢谢您、
    Tomoya