This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023轻负载问题

Guru**** 2486205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485167/lm5023-lm5023-light-load-issue

器件型号:LM5023

工具/软件:

您好的团队、

客户测试了 LM5023、在这里遇到了一些问题。

红色是 VGS

Grees 是 VDS。

此波形是否正常?此波形与我所知的波形不同。

条件100VAC Vo=15V 0.1A 或更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、将按照收到的顺序进行处理。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的设计似乎是从50%占空比变为最小占空比。 我不知道是什么原因导致这种突发事件。  它可能是 QR 上的噪声导致 FET 关断或不稳定。

     

    在这种情况下、您能否使用示波器探测 Comp、CS、VCC?   将它们全部放在同一个图上很重要。

     

    如果您想分享原理图、我也会为您查看它?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    100VAC

    264V 交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我想 QR 引脚上可能会有噪声、使控制器认为达到零电流并关断栅极驱动。

     

    在评估中、您可能希望交换 VCC 以让 QR 引脚进行验证?

     

    如果 QR 引脚上有噪声、那么您应该能够通过向 QR 引脚添加一些电容来解决该问题。  您甚至可能会看到、仅探测 QR 引脚就消除了问题。  如果超过10 pF、则可以解决该问题。  这是因为示波器探头电容通常约为10 pF。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    在 QR 引脚之间添加220p 电容器、但仍处于切断状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您可能需要使用示波器来研究 QR、Comp、CS 和 VDD、以便查看它们的外观、验证 QR 引脚上没有噪声。  我要在添加任何电容之前和之后进行研究。

     

    如果波形中不存在噪声、则下一个要查看的地方是环路稳定性。  您需要使用网络分析器进行检查、以确保交叉处(> 45度)有足够的相位裕度、并且有足够的增益裕度小于–3dB。

     

    此致、