工具/软件:
您好的团队、
客户测试了 LM5023、在这里遇到了一些问题。
红色是 VGS
Grees 是 VDS。
此波形是否正常?此波形与我所知的波形不同。
条件100VAC Vo=15V 0.1A 或更低

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我想 QR 引脚上可能会有噪声、使控制器认为达到零电流并关断栅极驱动。
在评估中、您可能希望交换 VCC 以让 QR 引脚进行验证?
如果 QR 引脚上有噪声、那么您应该能够通过向 QR 引脚添加一些电容来解决该问题。 您甚至可能会看到、仅探测 QR 引脚就消除了问题。 如果超过10 pF、则可以解决该问题。 这是因为示波器探头电容通常约为10 pF。
此致、