请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS73601-TPS73601 - EP 主题中讨论的其他器件:EV2400、 TPS736
工具/软件:
您好团队:
我对 EV2400中的 TPS73601输出电压和电路有一个快速问题、
在下面的电路中、 输出电压 VPUV.1是多少? 我有点困惑、因为没有 R1。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
我对 EV2400中的 TPS73601输出电压和电路有一个快速问题、
在下面的电路中、 输出电压 VPUV.1是多少? 我有点困惑、因为没有 R1。


尊敬的 Jade:
ISL90842 (U9)是一款四路 I2C 控制型电位器、R1作为 RW0和 RH0之间的可调电阻器提供、它们分别连接到 VOUT 和 FB。 连接到 U9的其他3个 TPS736器件(U10、U12、U13)也是如此。 无法说出每个 LDO 的输出电压是多少、因为它们都是软件定义的。 您的问题是否更严重、因为您担心乍一看似乎没有顶部电阻器? 如果不是这样,我认为我不能提供任何更详细的见解。 我的小组(LDO/MWL)没有自己这个 EVM、也没有设计。
此致、
Nick