This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:TPS650250&TPS62441-Q1

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS62441-Q1, TPS6521905, TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497204/tps650250-tps650250-tps62441-q1

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件: TPS62441-Q1TPS6521905TPS6593-Q1

工具/软件:

应用详细信息:  
我们正在寻找可提供3.3V、1.8V 和0.9V 输出的电源管理集成电路(PMIC)。 此 PMIC 必须包含内部实时时钟(RTC)、用于管理其输出的上电序列。 要使 PMIC 断电、我们的片上系统(SoC)将向 TPS650250发出1.8V 信号。
如有任何疑问,请随时与我们联系。
链接:比较产品 
TPS65910 -如何使用 RTC_PERIOD_IT / INT_TIMER 唤醒平台/ SoC。
请在附件中找到简化的方框图。
建议使用合适的 双路降压转换器 TPS62441-Q1。

注:以下 PMIC/双降压转换器将集成到 Mindgrove 评估板/ASIC 板 SOM 中。
此致
Ismail P
系统工程师
Mindgrove 技术
8015751791。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:  

    感谢您在 E2E 上联系我们! 您能给我讲几个问题吗?您是否在寻找 TPS650250的替代产品?  
    每个电压轨的电流要求是什么? 它们都需要是降压稳压器、还是 LDO 都可以接受?

    TPS65910 TPS65911 器件包含一个内部 RTC。

    TPS659118具有3.3V (降压)→1.8V (降压)→0.9V (LDO)的预编程序列。 如需更多信息、请参阅本 用户指南。  

    需要注意的一点是、如果这是唯一用途、我们的器件无需专用 RTC 振荡器即可控制输出轨的上电序列。  

    自定义序列和电压要求可编程到用户可编程的设备 TPS6521905 。  
    TPS6521905可由 SoC 通过 RESET_EN 引脚输入关断。  

    如果您有其他问题或意见、请告知我们。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    FYKI、我们正在 为我的应用寻找合适的解决方案、我想安排一次会议来详细讨论它。 您上次的回答很有帮助、但我需要更具体的应用相关信息。 您是否会有时间进行讨论?

    谢谢

    Ismail P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    由于设备专家 Sarah 目前出差和外出几周、我正在回应这一主题。

    如果您可以等待她的电话或有任何具体问题、请告诉我、我将提供我的反馈、

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish 先生、您好!

    上述器件代码 TPS650250应用手册未提供足够的信息进行总结。 我觉得在理解我们的应用方面有一个小的差距。

    让我重新表述一下:用于将 Mindgrove 应用板断电的 PMIC 相对于从 Mindgrove Soc 接收到的使能信号(1.8V)。

    用于 以2种模式为 Mindgrove 应用板加电。 (两种模式同时实现)

    *自动模式:一旦 Mindgrove 应用程序板需要在断电后唤醒,使用 RTC 或计时器来控制唤醒时间

    示例序列:应用板->从 SoC 断电信号-> PMIC 禁用电源轨->从 RTC 生成中断(使用 PMIC 进行内置)-> PMIC 启用电源轨。

    *旁路模式:当 Mindgrove 应用程序板断电时,它需要打开(唤醒)主板与外部开关(例如:触摸显示屏或按钮)

    序列:应用板-> 来自 SoC 的断电信号-> PMIC 禁用电源轨->通过 按钮(外部一)生成中断-> PMIC 启用电源轨。

    谢谢、

    Ismail P

    ismail@mindgrovetech.in

    Mindgrove 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    TPS650250为3个转换器提供单独的使能引脚、并为 LDO 提供组合的独立输入。 我看不到发生断电事件后自动开机的选项。

    TPS6521905 (用户可编程版本)可配置为按钮模式、并且当 RESET 引脚配置为冷复位时、它可以关断所有电源轨并自动上电、但不能选择断电和上电之间的可编程时间。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、
    您能推荐用于满足我们 需求的替代 PMIC 器件代码吗? 我们正在寻找 包含以下断电事件后自动上电功能的 PMIC。

    谢谢、

    Ismail P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    我正在咨询我们的团队、但不确定我们是否有可调节的唤醒时间 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    请在内部与您的团队进行讨论、并提出更适合我们用例的解决方案。 如果这种做法不可行、请建议使用其他方法来满足我们的要求。

    提前感谢

    Ismail P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    请看一下该器件 TPS6593-Q1、它具有用于唤醒的 RTC。 如果器件符合您的要求、请单独提交 e2e、以便器件专家提供支持。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6593-q1.pdf?ts = 1744815789133&ref_url=https%253A%252F%252Fconfluence.itg.ti.com%252F

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sathish、我提出了新的支持请求。 让我与设备专家核实,并在稍后返回给你传达我的真诚感谢。

    Ismail P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ismail。