主题中讨论的其他器件: TPS62441-Q1、 TPS6521905、 TPS6593-Q1
工具/软件:
注:以下 PMIC/双降压转换器将集成到 Mindgrove 评估板/ASIC 板 SOM 中。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:

尊敬的 Ismail:
感谢您在 E2E 上联系我们! 您能给我讲几个问题吗?您是否在寻找 TPS650250的替代产品?
每个电压轨的电流要求是什么? 它们都需要是降压稳压器、还是 LDO 都可以接受?
TPS65910 和 TPS65911 器件包含一个内部 RTC。
TPS659118具有3.3V (降压)→1.8V (降压)→0.9V (LDO)的预编程序列。 如需更多信息、请参阅本 用户指南。
需要注意的一点是、如果这是唯一用途、我们的器件无需专用 RTC 振荡器即可控制输出轨的上电序列。
自定义序列和电压要求可编程到用户可编程的设备 TPS6521905 。
TPS6521905可由 SoC 通过 RESET_EN 引脚输入关断。
如果您有其他问题或意见、请告知我们。
此致、
Sarah
Sathish 先生、您好!
上述器件代码 TPS650250应用手册未提供足够的信息进行总结。 我觉得在理解我们的应用方面有一个小的差距。
让我重新表述一下:用于将 Mindgrove 应用板断电的 PMIC 相对于从 Mindgrove Soc 接收到的使能信号(1.8V)。
用于 以2种模式为 Mindgrove 应用板加电。 (两种模式同时实现)
*自动模式:一旦 Mindgrove 应用程序板需要在断电后唤醒,使用 RTC 或计时器来控制唤醒时间
示例序列:应用板->从 SoC 断电信号-> PMIC 禁用电源轨->从 RTC 生成中断(使用 PMIC 进行内置)-> PMIC 启用电源轨。
*旁路模式:当 Mindgrove 应用程序板断电时,它需要打开(唤醒)主板与外部开关(例如:触摸显示屏或按钮)
序列:应用板-> 来自 SoC 的断电信号-> PMIC 禁用电源轨->通过 按钮(外部一)生成中断-> PMIC 启用电源轨。
谢谢、
Ismail P
ismail@mindgrovetech.in
Mindgrove 技术
尊敬的 Ismail:
请看一下该器件 TPS6593-Q1、它具有用于唤醒的 RTC。 如果器件符合您的要求、请单独提交 e2e、以便器件专家提供支持。
Sathish