请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A87 工具/软件:
您好团队:
我找不到 TPS7A87的任何最大输出电容值。
我的客户预期其设计中会有500 μ F 的输出电容器。
500uF 输出电容器是否正常? 它会振荡吗?
此致、
Kee Kuhara.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、
500µF 电容器就足够了。 不过、这里有一些需要考虑的事项。 确保电容器具有低 ESR、有效电容(在电压/温度降额后)保持在约5µF 以上。
如果您的电容器是电解电容器(ESR 较高)、则该 ESR 通常会抑制环路、从而提高稳定性、但可能会减慢瞬态响应。 我建议在 OUT 引脚处放置一个10 22µF 低 ESR 陶瓷电容器、并与大容量电容器并联、以确保实现出色的高频稳定性和瞬态响应
希望这有所帮助。
Vahnroy Hosear