This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A87:500uF 输出电容器是否正常?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503012/tps7a87-is-500uf-output-cap-okay

器件型号:TPS7A87

工具/软件:

您好团队:

我找不到 TPS7A87的任何最大输出电容值。

我的客户预期其设计中会有500 μ F 的输出电容器。
500uF 输出电容器是否正常? 它会振荡吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    500µF 电容器就足够了。 不过、这里有一些需要考虑的事项。 确保电容器具有低 ESR、有效电容(在电压/温度降额后)保持在约5µF 以上。

    如果您的电容器是电解电容器(ESR 较高)、则该 ESR 通常会抑制环路、从而提高稳定性、但可能会减慢瞬态响应。 我建议在 OUT 引脚处放置一个10 22µF 低 ESR 陶瓷电容器、并与大容量电容器并联、以确保实现出色的高频稳定性和瞬态响应  

    希望这有所帮助。

    Vahnroy Hosear