This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:带 PD 控制器的 TUSB1064

Guru**** 2596595 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TPS65987D, TPS25763-Q1, TUSB1064, TPS25751, SN75DP139, TPS65982, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498209/tusb1064-tusb1064-with-pd-controller

器件型号:TUSB1064
Thread 中讨论的其他部分: TPS25751SN75DP139、TUSB564、 TPS65982、TPS65987D、 TPS65987TPS65987DDK、TPS25763-Q1

工具/软件:

下午好、我们计划在我们的项目中使用 TUSB1064。 请推荐与 TUSB1064以及 CTL 和 FLIP 控制搭配使用的 PD 控制器。 在 CTL[0:1]引脚上没有 PD 控制器控制的情况下、是否可以使用 TUSB1064、但通过上拉电阻器将其设置为所需模式? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    引脚上的 PD 控制器是否可以在没有控制的情况下使用 TUSB1064、但通过电阻上拉电阻器将其设置为所需模式? 谢谢。

    是的、这是可以实现的、但最好使用 PD 控制器来控制这些引脚。

    Unknown 说:
    请建议使用与 TUSB1064以及 CTL 和 Flip 控件最搭配的 PD 控制器。

    您将需要对 PD 控制器 GPIO 引脚进行编程、以遵循 CTL 和 FLIP 引脚的正确逻辑。 我建议使用 TPS25751: https://www.ti.com/product/TPS25751

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、感谢您的快速答复。

    我是否正确理解可以将 TPS25751与外部 EEPROM 结合使用、方法是为 CTL 预配置 GPIO、通过 Web 界面翻转、然后将二进制文件写入此 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、感谢您的快速答复。

    我是否正确理解可以将 TPS25751与外部 EEPROM 结合使用、方法是为 CTL 预配置 GPIO、通过 Web 界面翻转、然后将二进制文件写入此 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、还有一个问题:对于 USB TypeC 到 DP 和 DP 连接屏幕的项目、除了 TUSB1064之外、您是否没有其他解决方案?

    如果有 HDMI 屏幕、SN75DP139是否适合在此处转换为 HDMI?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有任何 DP 到 HDMI 转换器。 DP139仅适用于 DP++到 HDMI。

    DP++是双模规范中定义的一项附加功能、允许 DisplayPort 通道通过 DisplayPort 电缆发送交流耦合 HDMI。 这与 DisplayPort 不同、因为协议是 HDMI、信号只是交流耦合、以便通过 DisplayPort PHY 发送。  

    为了接收 USB-C 信号并将信号分离到其 USB 和 DP 组件、TUSB1064/TUSB564将是理想的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否正确理解了可以将 TPS25751与外部 EEPROM 配合使用、方法是预配置 CTL 的 GPIO、通过 Web 界面翻转、然后将二进制文件写入此 EEPROM?

    是的、这应该起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现在 TPS25751唯一值得怀疑的是 TPS65982上没有 SBU 引脚、而 TPS65982上存在这些引脚。 对于 TUSB1064/TPS25751对、通信培训是否会通过 TUSB1064来完成?
    该器件将在单端口 USB 3.1 + 2通道 DP 或4通道 DP 下工作。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    是的、如果 PD 控制器没有任何 AUX 引脚、您将通过 TUSB1064发送 AUX 信号。 我进一步查看数据表进行确认、 TPS25751可能无法用于 DP AT 模式。 我之所以建议使用此器件、是因为我们在 DP AT 模式 EVM 中使用了它的前身、但他们在较新的器件中删除了此功能。

    如果您可以使用不推荐用于新设计的器件、我建议使用 TPS65987D。 我们之前使用此器件实现 DP 交替模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。
    对于 DP AT 模式、除了 TPS65987D 之外没有其他选项?
    但 TPS65987D 仍在量产中、购买该器件不会有问题?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65987D 中的 CTL 翻转设置呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一回事。 您将使用 PD 控制器上的 GPIO 引脚控制这些引脚。 请参阅 TUSB1064和 TUSB1046 EVM 原理图。

    用于 TUSB1064的 TPS65986

    e2e.ti.com/.../2526.HSDC025A_2D00_002-Schematics.pdf

    用于 TUSB1046的 TPS65987

    e2e.ti.com/.../INT053J_2D00_001_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、TPS65987的数据表中没有与外部 EEPROM 相关的内容。 TPS65987、TPS65986的 GPO 配置过程是什么?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将分配给 PD 团队以获得支持。 我们仅支持该项目的 TUSB1046端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    我是否正确理解了可以将 TPS25751与外部 EEPROM 配合使用、方法是预配置 CTL 的 GPIO、通过 Web 界面翻转、然后将二进制文件写入此 EEPROM?

    正如 Vishesh 和您提到的、只有 TPS65987DDK 支持 DP 交替模式。 它还需要外部 EEPROM 来预配置器件、并可用于配置 TUSB1046的 CTL 和 FLIP GPIO。

    它没有 AUX/SBU 线路、因为 TPS65987DDK 不与数据交互。

    在模式下、除了 TPS65987D 之外没有其他选项?
    但 TPS65987D 仍在量产阶段、购买它不会有问题?

    确保使用 DDK 版本而不是 TPS65987D (DH)

    https://www.ti.com/product/TPS65987DDK

    该器件为 NRND、无法支持 PD 3.2合规性。 如果您需要 PD 符合 USB-USB 3.2标准和 DP 交替模式、遗憾的是、我们目前没有适合 PD 控制器的产品。 对于新项目、我们不建议使用此器件、目前也没有较新的建议。

    该器件未计划进入停产(EOL)状态、对于已在其中设计或已在使用该器件的客户、该器件将继续投入生产。

    我们不建议将 TPS65986用于任何设计。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。
    我们可能不需要 USB-USB PD 3.2支持。
    如何配置 TPS65987DDK 的固件?
    是否有任何有关此主题的文档?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG EVM 用户指南

    www.ti.com/.../slva844b.pdf

    请注意、TPS65987为 NRND、因此我们不建议使用此器件进行任何新设计、并且任何新设计都将由您自行承担风险。 对于当前使用该器件的客户、该器件将保持在线状态。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我明白您的观点、使用 TPS65987DDK 的机会可能不会增加。
    请告诉我、在本型号中、如果我将 TUSB1064上拉电阻设置为4通道 DP 模式、并使用仅限 C 型 USB2的连接器、这将用于其他外设。 我是否能够配置 TPS25751以控制 FLIP 输出?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Chris 目前不在办公室。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    遗憾的是、TPS25751不能与 TUSB1064配合使用、因为它不支持 DP 交替模式。 TI 目前提供的 PD 控制器不包括有源 DP 交替模式 PD 控制器。 TPS65987DDK 是最新的、但由于补丁空间有限且 USB-C PD 规范中的更新、因此已通过 NRND 认证。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、但我问我是否可以通过上拉电阻器自定义 TUSB1064? 如果我仅使用4通道 DP、则无 USB3.0。 可以在没有交替模式的情况下使用 USB PD 吗? 在这里的讨论中以这种方式使用了 e2e.ti.com/.../tusb1064-output-of-tusb1064。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    TPS25751不支持 DP 交替模式。

    它可以指示电缆方向/翻转、但不支持 DP、因此不符合此系统的要求。

    如果我仅使用4通道 DP、无 USB3.0。 然后可以在没有交替模式的情况下使用 USB PD?

    据我所知、如果不协商 DP 交替模式、就无法将 DP 与 Type-C 配合使用。

    您好、但我问我是否可以通过上拉电阻器自定义 TUSB1064?

    我来将此主题重新分配给支持 TUSB1064的团队、以便他们可以就上拉电阻器问题提供帮助。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、如果不协商 DP 交替模式、就无法将 DP 与 Type-C 配合使用。

    [/报价]

    您好,感谢您的答复。 是的、这是真的、但据我所知、在这种模式下、我不需要 TUSB1064、我可以立即使用 MCDP2900 DP 到 HDMI 之类的设备、在这里、如果没有通过 PD 控制器进行协调、将无法正常工作。 但是、如果 TUSB1064可以采用 USB3 TX1/RX1、并使 DP 差分对输出、则按照我的理解、不需要匹配交替模式。 但在这里、我们将无法同时切换到 USB3和 DP、并且对于使用4个 USB Type C 差分对也存在疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    您必须使用 PD 控制器来与主机通信、Type-C 端口可用于通过 DP 交替模式发出 DP 信号。 系统两侧都需要有一个 PD 控制器(主机和接收端)、以便在使用 DP-Alt 模式时进行通信、并传达 DP 通道数和电缆方向。

    如果您考虑使用 TUSB1064来多路复用四个 DP 通道  、而不可能使用 USB3信号、虽然可以实现、但我不建议将此器件用于 该应用。 这些 DP 信号可以通过此器件进行路由、该器件通常通过 PD 控制器进行控制。

    在这两种仅 USB 功能或 Type-C DP 交替模式功能的情况下、我建议使用 PD 控制器来帮助确保此过程中不会出现问题。

    如果我误解了您的问题、或者您有任何其他问题、如果您可以提供图表或类似内容来帮助说明您所考虑的应用类型、我会更有帮助。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在这种情况下、为什么不建议使用 TUSB1064、即使使用 PD 交替模式也是如此? 您能推荐什么? USB3是对我们的奖励、USB2通常就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    如果您计划使用 PD 控制器来确保 TUSB1064正常运行、我会推荐它、没错。 但是、如果您不打算使用 PD 控制器(这是我对问题的解释)、那么我不推荐您使用它。

    如果您可以帮助阐明是否打算将 PD 控制器与 TUSB1064配合使用、或者您正在寻找不使用 PD 控制器的 TUSB1064使用方法、以及您希望如何使用、我将不胜感激。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们希望将 TUSB1064与 PD 控制器一起使用、但您现在不能推荐使用 PD 控制器。 这样、我们就可以使用 TPS65987D 或寻找其他选项。 对于其他选项来说、这并不简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    好的、明白了。

    我查看了是否可以找到适用于此应用的解决方案、并且我相信我找到了一个解决方案 TPS25763-Q1: https://www.ti.com/product/TPS25763-Q1

    该器件应该适用于 DP 交替模式应用、但是、它是一款汽车级器件、我认为您不需要任何类似的器件。

    否则、如果您找不到合适的 PD 控制器可供使用、我不建议使用 TUSB1064、因为我们强烈建议将 PD 控制器与此器件一同用于任何交替模式应用、而使用 GPIO 手动配置器件可能会限制器件功能。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentyn:

    没问题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan