Thread 中讨论的其他部分: TPS25751、 SN75DP139、TUSB564、 TPS65982、TPS65987D、 TPS65987、 TPS65987DDK、TPS25763-Q1
工具/软件:
下午好、我们计划在我们的项目中使用 TUSB1064。 请推荐与 TUSB1064以及 CTL 和 FLIP 控制搭配使用的 PD 控制器。 在 CTL[0:1]引脚上没有 PD 控制器控制的情况下、是否可以使用 TUSB1064、但通过上拉电阻器将其设置为所需模式? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
下午好、我们计划在我们的项目中使用 TUSB1064。 请推荐与 TUSB1064以及 CTL 和 FLIP 控制搭配使用的 PD 控制器。 在 CTL[0:1]引脚上没有 PD 控制器控制的情况下、是否可以使用 TUSB1064、但通过上拉电阻器将其设置为所需模式? 谢谢你。
您好、
Unknown 说:引脚上的 PD 控制器是否可以在没有控制的情况下使用 TUSB1064、但通过电阻上拉电阻器将其设置为所需模式? 谢谢。是的、这是可以实现的、但最好使用 PD 控制器来控制这些引脚。
Unknown 说:请建议使用与 TUSB1064以及 CTL 和 Flip 控件最搭配的 PD 控制器。您将需要对 PD 控制器 GPIO 引脚进行编程、以遵循 CTL 和 FLIP 引脚的正确逻辑。 我建议使用 TPS25751: https://www.ti.com/product/TPS25751
您好、
没有任何 DP 到 HDMI 转换器。 DP139仅适用于 DP++到 HDMI。
DP++是双模规范中定义的一项附加功能、允许 DisplayPort 通道通过 DisplayPort 电缆发送交流耦合 HDMI。 这与 DisplayPort 不同、因为协议是 HDMI、信号只是交流耦合、以便通过 DisplayPort PHY 发送。
为了接收 USB-C 信号并将信号分离到其 USB 和 DP 组件、TUSB1064/TUSB564将是理想的选择。
我是否正确理解了可以将 TPS25751与外部 EEPROM 配合使用、方法是预配置 CTL 的 GPIO、通过 Web 界面翻转、然后将二进制文件写入此 EEPROM?
是的、这应该起作用
尊敬的 Valentyn:
是的、如果 PD 控制器没有任何 AUX 引脚、您将通过 TUSB1064发送 AUX 信号。 我进一步查看数据表进行确认、 TPS25751可能无法用于 DP AT 模式。 我之所以建议使用此器件、是因为我们在 DP AT 模式 EVM 中使用了它的前身、但他们在较新的器件中删除了此功能。
如果您可以使用不推荐用于新设计的器件、我建议使用 TPS65987D。 我们之前使用此器件实现 DP 交替模式

一回事。 您将使用 PD 控制器上的 GPIO 引脚控制这些引脚。 请参阅 TUSB1064和 TUSB1046 EVM 原理图。
用于 TUSB1064的 TPS65986
e2e.ti.com/.../2526.HSDC025A_2D00_002-Schematics.pdf
用于 TUSB1046的 TPS65987
尊敬的 Valentyn:
我是否正确理解了可以将 TPS25751与外部 EEPROM 配合使用、方法是预配置 CTL 的 GPIO、通过 Web 界面翻转、然后将二进制文件写入此 EEPROM?
正如 Vishesh 和您提到的、只有 TPS65987DDK 支持 DP 交替模式。 它还需要外部 EEPROM 来预配置器件、并可用于配置 TUSB1046的 CTL 和 FLIP GPIO。
它没有 AUX/SBU 线路、因为 TPS65987DDK 不与数据交互。
在模式下、除了 TPS65987D 之外没有其他选项?
但 TPS65987D 仍在量产阶段、购买它不会有问题?
确保使用 DDK 版本而不是 TPS65987D (DH)
https://www.ti.com/product/TPS65987DDK
该器件为 NRND、无法支持 PD 3.2合规性。 如果您需要 PD 符合 USB-USB 3.2标准和 DP 交替模式、遗憾的是、我们目前没有适合 PD 控制器的产品。 对于新项目、我们不建议使用此器件、目前也没有较新的建议。
该器件未计划进入停产(EOL)状态、对于已在其中设计或已在使用该器件的客户、该器件将继续投入生产。
我们不建议将 TPS65986用于任何设计。
谢谢。此致、
Chris
尊敬的 Valentyn:
https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG EVM 用户指南
请注意、TPS65987为 NRND、因此我们不建议使用此器件进行任何新设计、并且任何新设计都将由您自行承担风险。 对于当前使用该器件的客户、该器件将保持在线状态。
谢谢。此致、
Chris
尊敬的 Valentyn:
TPS25751不支持 DP 交替模式。
它可以指示电缆方向/翻转、但不支持 DP、因此不符合此系统的要求。
如果我仅使用4通道 DP、无 USB3.0。 然后可以在没有交替模式的情况下使用 USB PD?
据我所知、如果不协商 DP 交替模式、就无法将 DP 与 Type-C 配合使用。
您好、但我问我是否可以通过上拉电阻器自定义 TUSB1064?
我来将此主题重新分配给支持 TUSB1064的团队、以便他们可以就上拉电阻器问题提供帮助。
谢谢。此致、
Chris
据我所知、如果不协商 DP 交替模式、就无法将 DP 与 Type-C 配合使用。
[/报价]您好,感谢您的答复。 是的、这是真的、但据我所知、在这种模式下、我不需要 TUSB1064、我可以立即使用 MCDP2900 DP 到 HDMI 之类的设备、在这里、如果没有通过 PD 控制器进行协调、将无法正常工作。 但是、如果 TUSB1064可以采用 USB3 TX1/RX1、并使 DP 差分对输出、则按照我的理解、不需要匹配交替模式。 但在这里、我们将无法同时切换到 USB3和 DP、并且对于使用4个 USB Type C 差分对也存在疑问
尊敬的 Valentyn:
您必须使用 PD 控制器来与主机通信、Type-C 端口可用于通过 DP 交替模式发出 DP 信号。 系统两侧都需要有一个 PD 控制器(主机和接收端)、以便在使用 DP-Alt 模式时进行通信、并传达 DP 通道数和电缆方向。
如果您考虑使用 TUSB1064来多路复用四个 DP 通道 、而不可能使用 USB3信号、虽然可以实现、但我不建议将此器件用于 该应用。 这些 DP 信号可以通过此器件进行路由、该器件通常通过 PD 控制器进行控制。


在这两种仅 USB 功能或 Type-C DP 交替模式功能的情况下、我建议使用 PD 控制器来帮助确保此过程中不会出现问题。
如果我误解了您的问题、或者您有任何其他问题、如果您可以提供图表或类似内容来帮助说明您所考虑的应用类型、我会更有帮助。
谢谢、
Ryan
尊敬的 Valentyn:
如果您计划使用 PD 控制器来确保 TUSB1064正常运行、我会推荐它、没错。 但是、如果您不打算使用 PD 控制器(这是我对问题的解释)、那么我不推荐您使用它。
如果您可以帮助阐明是否打算将 PD 控制器与 TUSB1064配合使用、或者您正在寻找不使用 PD 控制器的 TUSB1064使用方法、以及您希望如何使用、我将不胜感激。
谢谢、
Ryan
尊敬的 Valentyn:
好的、明白了。
我查看了是否可以找到适用于此应用的解决方案、并且我相信我找到了一个解决方案 TPS25763-Q1: https://www.ti.com/product/TPS25763-Q1
该器件应该适用于 DP 交替模式应用、但是、它是一款汽车级器件、我认为您不需要任何类似的器件。
否则、如果您找不到合适的 PD 控制器可供使用、我不建议使用 TUSB1064、因为我们强烈建议将 PD 控制器与此器件一同用于任何交替模式应用、而使用 GPIO 手动配置器件可能会限制器件功能。
谢谢、
Ryan