This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:UCC21530DWKR 的波形焊接兼容性

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503088/ucc21530-wave-soldering-compatibility-of-ucc21530dwkr

器件型号:UCC21530

工具/软件:

您好、

我们想确认 UCC21530DWKR 器件的建议组装方法。

由于该器件采用 SOIC 宽(DWK)表面贴装封装、我们知道 TI 官方建议进行回流焊接。 然而、由于某些生产线限制、我们收到了客户的请求、客户询问该器件是否可以进行波焊(流量焊接)。

请说明以下几点。

  1. UCC21530DWKR 是否与波动焊接工艺兼容?

  2. 如果使用波动焊接、TI 是否正式支持此方法? 是否存在与之相关的任何顾虑或风险?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    UCC21530不是穿孔器件、因此回流焊是更常见的方法。

    对于该器件是否可用于波动焊接、我们没有任何官方指导。

    这通常是 PCB 制造商做出的决定。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Hiroki